请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950 尊敬的 TI:
我制作了一个带有 AFE7950的 ADC 板
在输入功率级别相同的情况下、RXA/B/C/D 和 FB1/2之间存在功率数据差异:
| ADC 板 | 频率= 4.61G | Nco = 4.6G | ||||||||||||||
| RxA | RxB | RXC | RXD | fb1 | FB2 | |||||||||||
| 输入(dBm) | 功率(dBFS) | 输入(dBm) | 功率(dBFS) | 输入(dBm) | 功率(dBFS) | 输入(dBm) | 功率(dBFS) | 输入(dBm) | 功率(dBFS) | 输入(dBm) | 功率(dBFS) | |||||
| 0 | -3.73 | 0 | -6.16 | 0 | -3.86 | 0 | -5.97 | 0 | -7.4 | 0 | -7.1 | |||||
| -5 | -8.69 | -5 | -11.16 | -5 | -8.8 | -5 | -10.93 | -5 | -12.05 | -5 | -11.79 |
RX/FB 输入电路原理图
RxA/B

RXC/D

FB1/2

这种情况发生了什么?
谢谢~