This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950 -更改 TX DSA 0.125dbm 分辨率

Guru**** 2595030 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230625/afe7950evm-afe7950---to-change-tx-dsa-0-125dbm-resolution

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

您好!  

 无法更改 TX DSA 衰减值0.125dbm 步长。

在提到的 AFE7950数据表中、TX DSA 分辨率为0.125dbm

写入寄存器 C8h , 通过选择 13h ( 4-5位)的 DSA 页面控制来改变 TX DSA 衰减。

写入 c8h 后、它以1dbm 分辨率变化  

device.writeReg (0x13、0x1)##为 AB 选择 DSA 页面

device.writeReg (0xc8、0x2)##应用衰减

对 TXA 应用的衰减为2dBm ,需要将 TX DSA 的分辨率更改为0.125dbm。  

通过 AFE 寄存器空间没有寄存器将 TX DSA 分辨率更改为0.125dbm。

请处理上述问题。

此致、

克里希纳韦尼