This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 AWR2243配置 ADC 样本数时遇到问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1238353/i-encountered-an-issue-when-configuring-the-number-of-adc-samples-for-awr2243

主题中讨论的其他器件:AWR2243

为四个 AWR2243器件的级联配置配置 ADC 样本 计数时、我将配置文件中的 ADC 样本计数修改为256 (通过修改numAdcSamples结构中的值rlProfileCfg_t)、 然后调用rlSetProfileConfig API 返回成功的写入状态。 不过、通过分析数据输出、 我发现 ADC 采样计数保持在128。

我 计算出 AWR2243一帧的数据大小为12582912字节。 除以128 (线性调频脉冲数)、再除以发射和接收天线数(12 * 16)和4 (每个样本的字 节数)、就可以得到128的预期样本计数。 不管 我对numAdcSamples该值进行了什么修改、数据帧的长度都没有改变。

我 想了解的配置为什么numAdcSamples没有生效、以及可能的原因会导致这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否确认您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?

    2) 2)您是否还可以告诉我们您是否减少了 ADC 样本数、它是否反映在收集的数据中?

    3) 3)您能否告诉我们配置文件设置和线性调频脉冲设置中使用的其他参数?

    我们将需要分析这些数据、以便进一步评论出现这种观察的可能原因。

    谢谢。

    Pradipta.