请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AWR2243为四个 AWR2243器件的级联配置配置 ADC 样本 计数时、我将配置文件中的 ADC 样本计数修改为256 (通过修改numAdcSamples结构中的值rlProfileCfg_t)、 然后调用rlSetProfileConfig API 返回成功的写入状态。 不过、通过分析数据输出、 我发现 ADC 采样计数保持在128。
我 计算出 AWR2243一帧的数据大小为12582912字节。 除以128 (线性调频脉冲数)、再除以发射和接收天线数(12 * 16)和4 (每个样本的字 节数)、就可以得到128的预期样本计数。 不管 我对numAdcSamples该值进行了什么修改、数据帧的长度都没有改变。
我 想了解的配置为什么numAdcSamples没有生效、以及可能的原因会导致这种情况。