This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:通过 SPI 接口对 LMK 进行编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1235746/afe7950evm-programming-lmk-via-the-spi-interface

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

大家好、

我们一直在研究使用 FPGA (ZC706、根据 TI 参考设计)通过 SPI 线路对 AFE7950EVM 进行编程。 对于这个过程、需要对两个主要组件进行编程:

  1. AFE7950
  2. EVM 上的 LMK

根据我的理解、AFE7950 EVM 的编程应该非常简单、因为有一些 SPI 线路从它到达 EVM 上的 FMC。 但是、如果我正确理解、LMK 仅通过与 PC (和 Latte)的 USB 连接进行编程、并且没有专用的 LMK SPI 线连接到 FMC。 您能否确认是否确实如此、如果是、您能否建议一些可采取的措施来通过 SPI 线路将 LMK 与 FPGA 连接?

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有任何跟进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    没错、AFE SPI 连接很简单、因为 AFE SPI 线路直接连接到 FMC 连接器。 为了从 FPGA 对 LMK 进行编程、我们必须从 LMK SPI 接线至 FMC 连接器上的开路 GPIO 信号。 这意味着您应查看 FPGA 开发套件原理图、并查看两侧连接但未使用的开路 FMC 引脚。 然后、您可以修改电路板、以便将 LMK SPI 路由到这些线路。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的详细回答。

    我只是想额外检查一下、您是否可以让我知道在将 LMK 与 FPGA 连接时您使用的是哪种设置(主要是 FPGA)。 此外、如果可能、您是否能够分享原理图以及您在 FPGA/AFE 端所做修改的详细信息、以便我能将其与我们计划的模块进行比较?

    此致、

    Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    对电路板所做的修改如下所示。

    1.使用导线将 LMK SPI_SCK 连接到 AFE SPI_SCK。 焊接一根连接 R248和 R88的导线。

    2.使用导线将 LMK SPI_SDIO 连接到 AFE SPI_SDIO。 焊接一根连接 R249和 R87的导线。

    3.用导线将 LMK SPI_CS 连接到 FMC 连接器上的开路引脚。 焊接一根将 R242连接到 FMC 连接器侧 R9开路焊盘、FMC 连接器上 D26的导线。  

    此致、

    大卫·查帕罗