Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950
主题中讨论的其他器件: AFE7950
大家好、
我们一直在研究使用 FPGA (ZC706、根据 TI 参考设计)通过 SPI 线路对 AFE7950EVM 进行编程。 对于这个过程、需要对两个主要组件进行编程:
- AFE7950
- EVM 上的 LMK
根据我的理解、AFE7950 EVM 的编程应该非常简单、因为有一些 SPI 线路从它到达 EVM 上的 FMC。 但是、如果我正确理解、LMK 仅通过与 PC (和 Latte)的 USB 连接进行编程、并且没有专用的 LMK SPI 线连接到 FMC。 您能否确认是否确实如此、如果是、您能否建议一些可采取的措施来通过 SPI 线路将 LMK 与 FPGA 连接?
此致、
Željko