This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:有关模拟中继器模式的问题

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1241148/afe7950-question-about-analogue-repeater-mode

器件型号:AFE7950

大家好、

这个问题可能很简单、但我想确定 AFE79xx 系列(主要是50型)在模拟中继器模式下工作时如何将模拟输入路由到 AFE。

我想知道的是、AFE 的模拟输入是否经过数字化(ADC)、然后路由到用户选择的 DAC、然后再次转换为模拟输出、或者在模拟中继器模式期间、模拟输入是否保持模拟、而从未被数字化、 它只是通过 AFE 输入路由到 AFE 输出?

最后、如果输入信号被真正数字化、然后从 ADC 路由到 DAC、那么是否可以选择将1个 ADC 输入广播到多个 DAC 输出、例如对 ADC A 的输入、然后转发到 DAC A 和 DAC B、 那么、现在这2个 DAC 传输了2个信号呢? 或者1个输入是否强制只连接到1个输出?

此致、

Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    模拟中继器模式回送 JESD 块之后的数据、也就是数字回送。

    AFE 配置为将数据从一个 ADC 路由到一个 DAC。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    可能将一个 ADC 路由到多个 DAC 的一种方法是在双 DDC 中使用 ADC、其中每个 DDC 将数据输出到进入单独 DAC 的单独 JESD 通道。

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有可能为这种操作提供一个示例 Latte 脚本?

    此致、

    Željko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeljko:

    我不在办公室 、因此无法在实验室对其进行测试、但需要进行的更改如下所示。 我已附加了一个已进行更改但尚未在硬件上验证的脚本。 我计划在下周我回到实验室时测试这个脚本。

    脚本更改:

    1.为 ADC 启用双频带模式。

    2.更新 ADC 和 DAC 的 LMFS。

    3、更新 DEC/INT、以使通道速率匹配。

    e2e.ti.com/.../JESD_5F00_Loopback.py

    此致、

    大卫·查帕罗