大家好、
这个问题可能很简单、但我想确定 AFE79xx 系列(主要是50型)在模拟中继器模式下工作时如何将模拟输入路由到 AFE。
我想知道的是、AFE 的模拟输入是否经过数字化(ADC)、然后路由到用户选择的 DAC、然后再次转换为模拟输出、或者在模拟中继器模式期间、模拟输入是否保持模拟、而从未被数字化、 它只是通过 AFE 输入路由到 AFE 输出?
最后、如果输入信号被真正数字化、然后从 ADC 路由到 DAC、那么是否可以选择将1个 ADC 输入广播到多个 DAC 输出、例如对 ADC A 的输入、然后转发到 DAC A 和 DAC B、 那么、现在这2个 DAC 传输了2个信号呢? 或者1个输入是否强制只连接到1个输出?
此致、
Željko