This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:使用 AFE7900 's LMFS 与 JESD204B 的映射表及其行数据宽度(32/64位)

Guru**** 2589650 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1238615/afe7900-mapping-table-with-afe7900-s-lmfs-vs-jesd204b-and-its-line-data-width-32-64bit

器件型号:AFE7900

是否有包含 AFE7900的 LMFS 与 JESD204B 的映射表及其线数据宽度(32/64位)的映射表?
目前在 FPGA 端使用 TI-204C IP、但我不知道如何映射(DAC/ADC) IQ 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明峰:

    您正在使用的 JESD 模式的 LMFS 是多少? 对于给定的 LMFS、  根据 JESD204C 规范、只有一种可能的帧格式。 使用 TI JESD IP 时、LANE_DATA_WIDTH 由 204C-IP 的"RX_LN_DATA_WIDTH"和"TX_LN_DATA_WIDTH"参数进行设置。 该设置默认为64。 有关详细信息、请参阅 IP 用户指南。

    一些常用模式的帧格式:

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 JESD 和 LMFS 模式是 JESD204B/24410、我将问题分为 三个部分:

    如果将 TX_LN_DATA_WIDTH 设置为32位、则 TX_LANE_DATA[31:0]中 tx1_i0[15:0]、tx1_Q0[15:0]的排列关系是什么?

    如果将 TX_LN_DATA_WIDTH 设置为64位、则 TX_LANE_DATA[63:0]中 tx1_i0[15:0]、tx1_Q0[15:0]的排列关系是什么?

    3.AFE7900是14位的 DAC/ADC。如何在16位的线路数据中排列14位的 IQ 数据?例如:assign tx1_i0[15:0]={i[13:0]、2'b0};或 assign tx1_i0[15:0]={2'b0、i[13:0]};

    谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明峰:

    1.由于24410模式下的帧为32位宽、LN_DATA_WIDTH 设置为32、因此    TX_LANE_DATA[31:0]中将有一个帧数据。

    2.如果 LN_DATA_WIDTH 设置为64、则   TX_LANE_DATA[63:0]中将有两个帧数据。

    3. 如 帧格式所示,JESD 接口处的复杂数据样本 为16位宽。  

    在 Tx 信号链中、来自 JESD 块 的输入具有16位分辨率。  但在发送到射频 DAC 之前、内插块输出将舍入为14位分辨率。  

    在 Rx 信号链中、射频 ADC 的输出具有14位 分辨率。 但 DDC 的输出具有16位分辨率。 由于 抽取后 SNR 较高、因此 使用了更高的分辨率。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明峰:

    1.如果通道数据宽度为32位、则排列方式将与上面24410的 Vijay 相同

    2.如果通道数据宽度为64,则您可以在每个通道的一个通道上得到两个样本,帧格式如下所示。

    3. AFE JESD 块配置为16位、因此输入和输出应作为16位样本提供或接收。 这意味着、在 FPGA 中、您应该使用16位分辨率。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我理解问题3、但我无法打开问题1和2的图片。 请您再次上传吗? 谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明峰:

    请查看我之前的回复以了解固定图像。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白。谢谢