This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:Tx 链之间的差异(电容/电感器)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000, AFE8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1345319/afe8000evm-differences-between-tx-chains-caps-inductors

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000、

您好!  

我有两个关于 AFE8000 EVM 板的 Tx 链的问题:

(1)  我注意到 AFE8000EVM 电路板匹配网络上的电容和电感器有不同的值:
例如-
*(TXE_OUT、J14) C498 = 3pF、C497 = 0.7nH (电感)、C352 = 1.2pF (电容器)...
*(TXF_OUT、J12) C602 = 2.7pF、C501 = 2.2pF [电容器]、C79 = 3nH (电感器)...

造成这些差异的原因是什么?
这是否得益于 EVB 的布局、能够与 AFE8000的相关输出(5TXOUT 与6TXOUT)兼容?

(2)在 Tx 信号上增加1.2V 共模的原因是什么?

它是 EVB 特有的、还是对 AFE8000元件的要求?

请建议:

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    1.电容和电感器发生变化的原因是其中每个通道在 EVM 和基板上的布线不同、因此需要略有不同的匹配网络。  

    2.在 DAC 上需要向所有输出施加1.2V 的偏置电压。 原因在于、在内部、我们不会对 DAC 输出进行偏置。 这是 AFE8000要求。  

    此致、

    大卫·查帕罗