Other Parts Discussed in Thread: AFE8000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE8000EVM 主题中讨论的其他器件:AFE8000、
您好!
我有两个关于 AFE8000 EVM 板的 Tx 链的问题:

(1) 我注意到 AFE8000EVM 电路板匹配网络上的电容和电感器有不同的值:
例如-
*(TXE_OUT、J14) C498 = 3pF、C497 = 0.7nH (电感)、C352 = 1.2pF (电容器)...
*(TXF_OUT、J12) C602 = 2.7pF、C501 = 2.2pF [电容器]、C79 = 3nH (电感器)...
造成这些差异的原因是什么?
这是否得益于 EVB 的布局、能够与 AFE8000的相关输出(5TXOUT 与6TXOUT)兼容?
(2)在 Tx 信号上增加1.2V 共模的原因是什么?
它是 EVB 特有的、还是对 AFE8000元件的要求?
请建议:
Avihay。