This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于 LMK04828的信号 SDCLK1

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1345164/afe7900evm-about-the-signal-sdclk1-of-lmk04828

器件型号:AFE7900EVM

您好,

我  使用的是  电路板 AFE7900EVM。  运行  Latte 脚本。   执行该脚本后、  我发现 sdclk1_format 的状态为 powerdown。  我想知道何时更改该寄存器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要从 AFE79xx GUI 控制 LMK、您可以双击器件列表中的‘LMK 时钟分频器'来打开 LMK 寄存器映射 GUI。

     

    ‘回读任何 LMK 设置、必须将"Read Out Mode"设置为3线 SPI。 要执行此操作,请打开 View>View RegProgrammer。 ‘将‘Read Out Mode"参数更新为"3线 SPI "。

     

     

    现在、您可以使用 LMK reg map GUI 来控制每个输出的输出格式。 在 GUI 左侧的下拉菜单中、您可以选择要更改的通道、并且可以更新该通道的格式、如下所示。

     

    此致、

    大卫·查帕罗