Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900EVM 主题中讨论的其他器件:AFE7900
Xilinx KC705和 AFE7900之间是否与 TI-JESD IP 和 FMC 电压电平不匹配?
据我所知、FMC 组的默认电压电平为2.5V、但是可以更改为1.8V。
AFE7900的工作电压为1.8V。 是否必须将 KC705 FMC 电压修改为1.8V、或者2.5V 可以与 AFE7900配合使用而不会出现问题?
是否有任何关于带有 AFE7900的 KC705的参考设计?
提前感谢、
贝克