This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:与 Xilinx KC705兼容

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1342552/afe7900evm-compatibility-with-xilinx-kc705

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

Xilinx KC705和 AFE7900之间是否与 TI-JESD IP 和 FMC 电压电平不匹配?

据我所知、FMC 组的默认电压电平为2.5V、但是可以更改为1.8V。

AFE7900的工作电压为1.8V。 是否必须将 KC705 FMC 电压修改为1.8V、或者2.5V 可以与 AFE7900配合使用而不会出现问题?  

是否有任何关于带有 AFE7900的 KC705的参考设计?  

提前感谢、

贝克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE7900是否有任何机会在2.5V 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berk,

    绝对最大值比1.8V 电源轨高0.3V。  2.5V 将损坏或损坏器件。

    此致、

    Geoff