This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769D:FB,RX 和 TX TDD 控制

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1340927/afe7769d-fb-rx-and-tx-tdd-control

器件型号:AFE7769D
主题中讨论的其他器件:TX12

Q1:FB1TDD 是否表示 FB1的使能 GPIO 控制输入?

Q2:TX12TDD 是否代表 TX12的使能 GPIO 控制输入?

Q3:如果 TX12TDD 绑定到 GPIOB12、可以通过控制 GPIOB12的电平来启用或禁用 TX1和 TX2射频通道吗? TX1和 TX2是否会同时启用或禁用?

Q4:如果 GPIOB12设置为1、是否启用了 TX1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:是

    问题2:是

    问题3:是的。 两者都将启用。  

    对于 FB、我们具有单独的引脚控制;对于 Rx 和 Tx、它将成对使用。

    Q4:是

    谢谢。

    Serkan