请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7769D 主题中讨论的其他器件:TX12
Q1:FB1TDD 是否表示 FB1的使能 GPIO 控制输入?
Q2:TX12TDD 是否代表 TX12的使能 GPIO 控制输入?
Q3:如果 TX12TDD 绑定到 GPIOB12、可以通过控制 GPIOB12的电平来启用或禁用 TX1和 TX2射频通道吗? TX1和 TX2是否会同时启用或禁用?
Q4:如果 GPIOB12设置为1、是否启用了 TX1?