This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:除了 PRBS、是否有任何其他测试模式?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1320903/afe7906-are-there-any-test-patterns-other-than-prbs

器件型号:AFE7906

我使用 AFE7906、但测试模式类似于 JESD204B TX 端与 FPGA 之间的评估。
我想发出测试模式、但除了 PRBS、是否有其他测试模式?

1. PRBS9 (x9+x5+1)。
2. PRBS15 (x15+x14+1)
3. PRBS23 (x23+x18+1)
4. PRBS31 (x31 + x28 + 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    AFE 还支持以下三种 JESD 测试模式。

    1. JESD 短测试图形
    2. 斜坡测试模式
    3. 交替0、1

    要启用其中一种图形、您可以写入 ADC JESD 页面中的寄存器0x109。 如果使用 Latte、则可以使用以下行来启用图形。

    ### ADC Test Patterns
    
    mode=0
    
    # 0 - No Test Pattern
    # 1 - JESD Short Test Pattern
    # 2 - Ramp Test Pattern
    # 4 - Alternating 0,1
    
    
    device.JESD.ADC_JESD[0].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx1_jesd_test_sig_gen_mode=mode
    device.JESD.ADC_JESD[0].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_jesd_test_sig_gen_mode=mode
    device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx1_jesd_test_sig_gen_mode=mode
    device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_jesd_test_sig_gen_mode=mode 

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ### ADC 测试模式
    >
    >MODE=2
    >
    >= 0 -无测试模式
    电路1 - JESD 短路测试模式
    >= 2 -斜坡测试模式
    ># 4 -交替0、1
    >
    >
    >device.JESD.ADC_JESD[0].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATD_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    >device.JESD.ADC_JESD[0].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    >device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATH_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    >device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE


    sysParams。 LMFSHdRx ="48410"、"48410"、"48410"、"48410"]#ADC JESD

    sysParams.jesdTxLaneMux =[4、5、0、1、2、3、6、7]#ADC JESD original [0、1、2、3、4、5、6、7]
    #输入在每个位置所需的通道。
    #注意,2T 多路复用器在0.5中是不可能的。

    如上所述设置 JESD204B ADC-HD 1链路并创建 L-M-F-S 测试模式。
    即使我将斜坡测试图形设置为递增1、它也不会变为递增1。

    此外、交替0、1不会这样做

    在3stx/4stx/5stx/6stx 中输出的格式是什么?
    另外、请告诉我如何获取斜坡测试模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是当交替0、1和0时 FPGA 内部的波形、
    它似乎不是定期0->1->0->1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ### ADC 测试模式

    模式=2

    0 -无测试模式
    # 1 - JESD 短测试模式
    # 2 -斜坡测试模式
    # 4 -交替0、1


    device.JESD.ADC_JESD[0].adc_JESD.adc_JESD_TEST_PATH_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    device.JESD.ADC_JESD[0].adc_JESD.adc_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE
    device.JESD.ADC_JESD[1].ADC_JESD.ADC_JESD_TEST_PATTERN_CTRL.rx2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE=MODE

    在 Latte 源中的插入位置是否有任何限制?

    使用此设置时、是否会在3stx/4stx/5stx/6stx 上显示测试模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    如果要输出斜坡模式,这些命令应该在 AFE.deviceBringup ()行之后运行。

    这些线路将全部4个通道设置为输出测试模式。 因此、测试模式将出现在您已映射至4个 RX 通道中任何一个的 STX 通道上。

    此致!

    卡米洛