This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906多路复用器和斜坡测试之间的关系。

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328578/afe7906-relationship-between-afe7906-mux-and-ramp-test

器件型号:AFE7906

FPGA 和 ADC1 (AFE7906)与 ADC2 (AFE7906)连接。
我想配置 MUX、如图1所示。

将 ADC1_1RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC1_LANE1 (3stx)
将 ADC1_2RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC1_Lane2 (4stx)
将 ADC1_3RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC1_Lane3 (5stx)
将 ADC1_4RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC1_Lane4 (6stx)

将 ADC2_1RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC2_Lane1 (3stx)
将 ADC2_2RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC2_Lane2 (4stx)
将 ADC2_3RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC2_Lane3 (5stx)
将 ADC2_4RX 的 ADC 输入数据输出到 ADC2_Lane4 (6stx)

哪种 MUX 配置更好、如图2或图3所示?

对于图2和图3、当将 RAMP 测试设置为 Latte 中的 ADC1和 ADC2时

AFE.JESD.ADCJESD[0].adcRampTestPattern (0、1、0)#chNo、en、RampInc:RxA
AFE.JESD.ADCJESD[0].adcRampTestPattern (1、1)#chNo、en、RampInc:RxB
AFE.JESD.ADCJESD[1].adcRampTestPattern (0、1、2)#chNo、en、RampInc:RXC
AFE.JESD.ADCJESD[1].adcRampTestPattern (1、1、3)#chNo、en、RampInc:RxD

输出是否与下方类似?


ADC1_Lane1 RampInc 1
ADC1_Lane2 RampInc 2
ADC1_Lane3 RampInc 3
ADC1_Lane4 RampInc 4

ADC2_Lane1 RampInc 1
ADC2_Lane2 RampInc 2
ADC2_Lane3 RampInc 3
ADC2_Lane4 RampInc 4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图2中、ADC 和 JESD204B 通道安全通过。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    两个多路复用器配置的行为应相同。

    关于您的第二个问题、是的、斜坡应与您所述的相同。

    此致!

    卡米洛