请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF93 大家好!
在我们的设计中、我们使用了高速 DAC38RF93。
在我们的一个应用中、我们需要使用7920MHz 的采样率(使用内部 PLL)。
内部 PLL 有两个 VCO、其范围为:1:VCO0 - 5240MHz 至6720MHz、2:VCO1– 7960MHz 至9000MHz。
由于我们工作在 VCO1范围之外、因此我们需要知道用于稳定性分析的 VCO1的 KVCO 值(Fout 与 Vtune 之间的关系图)。
我想说明的是 、我在室温下尝试了此配置并且它可以正常工作、但我们需要证明系统在此模式下是稳定的。
我可以获得此参数吗? 也许 有人可以添加一些有关该频率下 PLL/VCO 稳定性的额外数据。
谢谢大家、
佩莱格 BS