This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:片上 PLL、KVCO 参数

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1328626/dac38rf93-on-chip-pll-kvco-parameter

器件型号:DAC38RF93

大家好!

在我们的设计中、我们使用了高速 DAC38RF93。

在我们的一个应用中、我们需要使用7920MHz 的采样率(使用内部 PLL)。

内部 PLL 有两个 VCO、其范围为:1:VCO0 - 5240MHz 至6720MHz、2:VCO1– 7960MHz 至9000MHz。

由于我们工作在 VCO1范围之外、因此我们需要知道用于稳定性分析的 VCO1的 KVCO 值(Fout 与 Vtune 之间的关系图)。

我想说明的是 、我在室温下尝试了此配置并且它可以正常工作、但我们需要证明系统在此模式下是稳定的。

我可以获得此参数吗? 也许 有人可以添加一些有关该频率下 PLL/VCO 稳定性的额外数据。

谢谢大家、

佩莱格 BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peleg:

    在7920MHz 下运行 VCO1根本不起作用。 PLL 电路内的变容器和调谐电容器将超出范围、并且 PLL 不会锁定。 这不是 KVCO 的问题、而是 PLL 设计中变容器和调谐电容器的基本工作原理。 遗憾的是、我们不建议您将7920MHz 与 DAC38RF93的片上 PLL 模式结合使用。

    -姜