This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7989:如何测量双音调 IMD3?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1327754/afe7989-how-to-measure-the-imd3-for-2-tones

器件型号:AFE7989

迪亚尔斯、

我的客户正在评估 AFE7989、他们想了解 IMD3对双音调的测试方法:

您能帮助分享这些指导吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请告知客户是在 TX、RX 还是 FB 上询问? 请告知他们是要求 Latte/cafe 命令、还是需要特定的硬件详细信息

    在 TX 上、我们会将两个音调波形(波形本身在+/DAC 处具有两个音调、在491.52MSPS 处进行采样)从-10MHz 发送到 TX DAC 输出。

    在 RX 上、我们将在+/ADC 上具有射频频率处分开的两个信号发生器、通过组合器添加两个音调、然后发送到 RX -10MHz 输入。

    这是一个概括性的总结。 如果我们漏掉了您所期望的内容、敬请告知。 谢谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我将与客户进行确认。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    客户需要有关  在测量 IMD3的2个音调时如何发送 Latte/cafe 命令的指导。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    要在+/Latte 上以双音调从 TX 发送波形、可以使用以下- 10 MHz 命令:

    AFE.TOP.overrideTdd(0xf,0,0xf) # turn on all RX and TX
    AFE.selectCh(2,0) # choose TXA
    # AFE.selectCh(2,1) # choose TXB
    # AFE.selectCh(2,2) # choose TXC
    # AFE.selectCh(2,3) # choose TXD
    
    ## Send  tone
    fin1=[-10,10]
    amp1=[-13,-13]
    fin2=[-10,10]
    amp2=[-13,-13]
    
    AFE.FPGA.sendMultiTone(0,fin1,amp1,fin2,amp2) # send multi tone at +/- 10 MHz
    
    AFE.adcDacSync(1)

    请建议客户取消注释要在所需渠道上测量的相应 AFE.selectCh ()行。

    若要 使 RX 输入可视化、请使用 HSDC Pro 捕获 RX 输入并进行测量。

    请告诉我、是否需要进一步澄清!

    谢谢。

    阿曼