Other Parts Discussed in Thread: AFE7989
迪亚尔斯、
我的客户正在评估 AFE7989、他们想了解 IMD3对双音调的测试方法:

您能帮助分享这些指导吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、您好!
请告知客户是在 TX、RX 还是 FB 上询问? 请告知他们是要求 Latte/cafe 命令、还是需要特定的硬件详细信息
在 TX 上、我们会将两个音调波形(波形本身在+/DAC 处具有两个音调、在491.52MSPS 处进行采样)从-10MHz 发送到 TX DAC 输出。
在 RX 上、我们将在+/ADC 上具有射频频率处分开的两个信号发生器、通过组合器添加两个音调、然后发送到 RX -10MHz 输入。
这是一个概括性的总结。 如果我们漏掉了您所期望的内容、敬请告知。 谢谢!
-姜
Andrew、您好!
要在+/Latte 上以双音调从 TX 发送波形、可以使用以下- 10 MHz 命令:
AFE.TOP.overrideTdd(0xf,0,0xf) # turn on all RX and TX AFE.selectCh(2,0) # choose TXA # AFE.selectCh(2,1) # choose TXB # AFE.selectCh(2,2) # choose TXC # AFE.selectCh(2,3) # choose TXD ## Send tone fin1=[-10,10] amp1=[-13,-13] fin2=[-10,10] amp2=[-13,-13] AFE.FPGA.sendMultiTone(0,fin1,amp1,fin2,amp2) # send multi tone at +/- 10 MHz AFE.adcDacSync(1)
请建议客户取消注释要在所需渠道上测量的相应 AFE.selectCh ()行。
若要 使 RX 输入可视化、请使用 HSDC Pro 捕获 RX 输入并进行测量。
请告诉我、是否需要进一步澄清!
谢谢。
阿曼