Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7903
主题中讨论的其他器件: AFE7903
专家、您好!
我的客户目前对 AFE7901和 AFE7903感兴趣。 他们希望将此射频采样芯片用作普通高速 ADC。 对于芯片的应用、有如下几个问题要问:
1.输入信号的频率下限为5MHz。 哪些因素会影响该频率?
2. DSA 的响应时间是多少,即从发送切换命令到增益达到设定值需要多长时间?
3. DSA 增益切换期间信号采集会受到怎样的影响?
4.能否完全屏蔽抽取滤波器模块和复频混频器模块、并直接输出 ADC 原始数据?
ADC 的采样率为3Gsps。 我们是否应该任意设置采样频率、如1.5Gsps、1.6Gsps 等。
6、串行器/解串器接口是否可以根据我们的采样率设置调整实际使用的接口数量?
此致、