This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:AFE7901

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1325501/afe7901-afe7901

器件型号:AFE7901
主题中讨论的其他器件: AFE7903

专家、您好!

我的客户目前对 AFE7901和 AFE7903感兴趣。  他们希望将此射频采样芯片用作普通高速 ADC。 对于芯片的应用、有如下几个问题要问:
1.输入信号的频率下限为5MHz。 哪些因素会影响该频率?
2. DSA 的响应时间是多少,即从发送切换命令到增益达到设定值需要多长时间?
3. DSA 增益切换期间信号采集会受到怎样的影响?
4.能否完全屏蔽抽取滤波器模块和复频混频器模块、并直接输出 ADC 原始数据?
ADC 的采样率为3Gsps。 我们是否应该任意设置采样频率、如1.5Gsps、1.6Gsps 等。
6、串行器/解串器接口是否可以根据我们的采样率设置调整实际使用的接口数量?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷您好!

    我将在内部与您联系、以便对问题1-3进行更详细的回答。 对于其他问题、请参阅以下回答:

    1. 抽取滤波器模块和复频混频器模块是否可以完全屏蔽并直接输出 ADC 原始数据?

    AFE7901或 AFE7903不支持旁路模式。

    1. ADC 的采样率为3Gsps。 我们是否应该任意设置采样频率、如1.5Gsps、1.6Gsps 等。

    配置器件时可以设置采样率、但最大采样率为3GSPS。

    1. 串行器/解串器接口是否可以根据我们的采样率设置来调整实际使用的接口数量?

    可以在器件内部调整有源串行器/解串器通道的数量和映射、以根据 LMFSHd 适应不同的 JESD 模式。 RX 通道支持的 LMFSHd 模式如 应用手册下"AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf"的第3.2.3节中所示。

    此致!

    卡米洛