This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:LMK 设置

Guru**** 2912680 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, TSW14J58EVM, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1315493/afe7769devm-set-up-of-lmk

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMAFE7769D

仍然无法使 EVKit 正常工作。

我想知道如何逐个进行设置。

LMK 默认设置如下所示、无法保存在配置文件中。

是否应使用默认设置?  

  • 如果我使用默认设置、是否应该在 CLKIN (J19)端口上连接1474.56Mhz? 应该是哪一级?
  • 默认设置显示为外部参考。 我是否应该将 REF_CLK 从 J11上的其他外部信号发生器连接起来? 是否需要任何其他硬件设置?

如果我使用与默认设置不同的设置、

  • CLK IN (J19)端口的可能频率是多少?  我可以从端口上的设备使用10MHz CLK 吗? 如果 CLK_IN (J19)端口上未连接任何元件、会发生什么情况?
  • 如果使用 REF 内部、我想我不需要在 J11端口上连接任何东西。 内部 ref 是否支持所有可能的 ref_clk 频率? 有任何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您的咨询!  

    Unknown 说:
    我仍然无法使 EVKit 正常工作。

    您能否说明 您正在执行的测试类型?  这将帮助团队更好地了解您遇到的问题。
    此外、您能否发送配置文件并记下 您使用的是哪个版本的 Latte?  

    Unknown 说:
    我应该使用默认设置吗?  [/报价]

    TI 建议使用默认的 LMK 设置、这已经在 Latte 软件的屏幕截图中指示了。

    Unknown 说:
    如果我使用默认设置、应该连接 CLKIN (J19)端口的1474.56Mhz 吗? 它应该是哪个级别?

    您可以将 J19端口连接到10MHz 信号发生器的射频输出或信号分析仪、具体取决于您尝试导通的测试。 这不一定是必需的、但有助于将 AFE 与时钟同步。

    是否应该从 J11上的其他外部信号发生器连接 REF_CLK?

    否、这不是必需的。 不需要使用 J11。

    如果我使用与默认设置不同的设置、

    • CLK IN (J19)端口的可能频率是多少?
    [/报价]

    重申一遍、除非使用信号发生器或信号分析器执行特定测试、否则不需要使用 J19端口。 在这种情况下、也不需要 J11。

    如果您有其他问题、敬请告知。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看 TX 的 ACLR 性能。

    在 TX-Test 页面上、我要加载20Mhz (122.88MHz 采样)信号并要检查频谱分析仪。

    我可以看到3.5GHz 上的 LO 泄漏、但无法看到调制的20Mhz 波形。

    配置文件已附加。

    屏幕截图中会显示 Latte 版本(工具版本1.2.0、Latte Framework 版本5.7.3)。

    还捕获了器件状态页。 我不确定 JESD RX 链路为什么为红色。

    顺便说一下、LMT 默认设置为"Fref external"、您的建议不使用 J19。  我认为 "Fref Internal"设置根据您的建议更合理。

    e2e.ti.com/.../AFE77xxD_5F00_Config.txt

    谢谢!

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是当我按下"Load Custom Data to FPGA"按钮时的日志屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您提出后续问题。

    配置文件已附加。

    您能否共享此配置文件的.xlsx 版本? 这样、我们就可以在实验室中测试实际用例、并提供更具针对性的建议。 我们无法使用.txt 文件进行此操作。

    Latte version (Tool version 1.2.0、Latte Framework Version 5.7.3)显示在屏幕截图中。

    此版本应该没问题!

    设备状态页也已捕获。 我不确定 JESD RX 链接为什么是红色的。

    关于 Latte 中 Device-Status 选项卡中的设置、可以单独忽略/保留该选项。

    请提供配置 Excel (.xlsx)文件、以便我们最终为您进行查看。 这将简化工作、并有助于我们更进一步地检查 ACLR 性能。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    需要指出的几点...

    1. 从日志窗口中可以看到、当以"AFE configuration complete"结束时、似乎只有器件启动被执行。
      1. 尝试导航到 Latte 中的 TX-Test 选项卡、然后在右下角点击"Relink JESD"以修复 FPGA Rx Sync、或选择 AFE.adcDacSync (1)。
      2. 另外、尝试导航至 RXFB-Test、然后单击"Select RX/FB Channel"来修复错误。
    2. 在上面的屏幕截图中好像没有执行过"将自定义数据加载到 FPGA"这样的操作;但是、能否分享您试图用于该用例的波形?
    3. 您能分享一下7个警告是什么吗? 我想知道这是否与配置(.xlsx)文件本身有关...

    请查看以上内容。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了配置.xlsx。

    波形文件来自 Latte 目录。 我在此处附上了我使用的波形文件。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_JP.xlsxe2e.ti.com/.../TM3p1a_5F00_20MHz_5F00_IBW_5F00_20_5F00_OBW_5F00_15KHz_5F00_122p88_5F00_FDD_5F00_winPC_5F00_50_5F00_10ms_5F00_cfr8dB_5F00_tranFrac0p9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次我得到了这个日志。

    以某种方式更改了上次发生的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    一些评论:

    • 我在结束时测试了 Excel 文件、没有收到任何错误。 请您尝试以下几种方法:
      • 关闭 Latte。
      • 关闭 AFE7769DEVM、然后关闭 TSW14J58EVM。
      • 断开 两个 EVM 之间的连接并重新连接、确保它们在 FMC 连接处缓慢地卡入到位。
      • Re 电源、确保两者都是5.5V。
      • Re 打开 Latte。
      • 尝试使用您正在使用的同一 Excel 文件重新启动器件。
    • 我注意到的另外一点:您正在尝试加载20MHz 信号、但在您的 Excel 文件中、显示您正在处理100MHz 带宽信号。 您的测试案例需要使用20MHz 还是100MHz? 如果是20MHz、请将 Excel 文件 DPD-CFR 选项卡中的项目43的四个绿色单元格从12 (100MHz 指示器)更改为3 (20MHz 指示器)。

    谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Park、

    跟进上述问题、并希望检查该问题以及问题是否已解决。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    现在、我可以在 TX 端口上看到20MHz 波形。

    但 ACLR 远比我的期望差得多。

    我仅测试收发器、TX 功率级别仅为-13dBm。

    尽管我没有设置任何 DPD 设置、但我期望优于-50dB ACLR。

    但波形仅显示-26dBc。

    你认为原因可能是什么?

    下面是我的测试结果。

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您分享您的结果。 当然还有改进的空间、我有几个建议:

    • 关于配置(.xlsx)文件:
      • 您的用例仅涉及20MHz 的带宽、但接口速率当前设置为245.76MSPS、这是非常高的。 这是您没有看到想要性能的一个重要原因。 如果您使用 Latte 中的 Config-Gen 工具并输入20MHz 作为带宽、则会收到建议的61.44MSPS 接口速率、而122.88MSPS 或184.32MSPS 的 DPD 速率就足够了。
      • 此外、您的配置文件中的带宽已设置为100MHz、这可以在 DPD-CFR 部分的第62行进行更改、以供将来参考。
      • 总体而言、我建议您先使用新的配置(.xlsx)文件;请参阅所附的示例、  在 CFR 增益和峰值限制方面、您可能需要修改、具体取决于您的输入 RMS 和目标 PAR
    • 您能否分享您的设置的方框图、包括使用中的特定功率放大器(PA)和驱动器/前置驱动器/ PA /衰减的增益阵列? 这将大有帮助。
    • 此外、您当前使用哪个启动后脚本来调节和触发 DPD?
    • 供您参考:输入 RMS = PAR + CFR 增益+ CFR 阈值值
      • 示例:17.5dBFS (输入 RMS、当您输入 Config-Gen 时将为负数)= 8dB (PAR)+ 9.3dB (CFR 增益)+ 0.2dB (CFR 阈值)

    请提供有关上述内容的反馈、并尝试使用新文件。  

    谢谢!

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了您的配置文件和波形、我获得了比45dBc 更好的 ACLR。

    但不知何故、波形 BW 为40MHz。  

    我不确定什么地方出了问题、但我获得了良好的 ACLR、以便可以尝试下一阶段测试(EVM 测试)。

    我将自行生成波形、并将进行更多研究。

    关于您的问题、

    目前我只测试收发器 evkit。  

    当我了解并确信收发器后、我会根据自己的设置连接 PA、驱动器放大器、ATT、FB。

    我还没有测试任何 DPD。

    此致、

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Simran、

    我忘了一个问题。

    尽管我现在不测试 DPD、但我需要了解以下评论。

    您能否 更详细地解释"CFR 增益"和"CFR 阈值"?

    "输入 RMS = PAR + CFR 增益+ CFR 阈值

    • 示例:17.5dBFS (输入 RMS、当您输入 Config-Gen 时将为负数)= 8dB (PAR)+ 9.3dB (CFR 增益)+ 0.2dB (CFR 阈值)"

    谢谢!

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    很高兴听到 ACLR 的改进、对于在您的上一篇文章中仅测试 AFE 的 TX 输出而遗漏了该器件、我们深表歉意。 谢谢您重复。

    我使用了您的配置文件和波形,我得到了比45dBc 更好的 ACLR。

    建议您尝试将 TX DSA 衰减调整为0dB、以查看 ACLR 的改进。

    当我了解并确信收发器时,我将在我的设置中连接 PA、Drv amp、ATT 和 FB。

    听起来棒极了! 到达该阶段后、请告诉我、以及用作参考的特定 PA。

    祝你好运!

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    问得好、当然!

    您能解释 一下"CFR 增益"和"CFR 阈值"的更多细节吗?

    为提供更多上下文、CFR 或波峰因数降低是一个有助于降低给定射频系列/系统中传输信号的峰均比(PAR)的过程。 CFR 有助于提高功率放大器的功效、并最大限度地减小对 ACLR 结果的(负面)影响!

    CFR 增益是帮助减小 PAR 所需的增益量(它是通过在高于正常振幅峰值的位置削波信号来实现的)、而不会削波您在频谱分析仪上看到的整体信号。  

    仅当配置 AFE 以仅在 AFE TX 输出端呈现出色的 ACLR 时、建议使用0.2dBFS 的 CFR 阈值。

    我建议查看有关 CFR 的《AFE77xxD 配置指南》(第7节)以了解更多信息。 我希望以上内容对您有所帮助! 如果您有其他问题、敬请告知。

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    在此处重定向我们的对话:

    大家好、朴先生:

     1.关于较长的运行时间,这可能与下载 Latte 之前的系统要求有关。 我正在与我的团队核实这方面的具体细节、并将回复给您。

     2.当涉及到预期的载波功率等级时,这取决于系统中所选 PA 的功率等级。 -15dBFS 输入 RMS 没问题、但很重要的是要稳定在所需的 PAR 上、这将允许您相应地修改 CFR 增益。

    一些计算值可供参考

    -15dBFS = 0dB -> 0dBFS =+15dB

    +15dB = X DB PAR + y dB CFR 增益+ 0.2dB CFR 阈值(最后一个数字是固定的)

    如果您选择8dB 的目标 PAR、那么所需的 CFR 增益将为6.8dB。

    8dB PAR + 6.8dB CFR 增益+ 0.2dB CFR 阈值= 15dB = 0dBFS RMS

     

    建议保持输入 RMS 相同、但根据 PA 的额定功率输出、可以根据 PA 的处理情况更改 PAR。

    3.关于 TX 控制, TX TDD 是指 TDD 和 FDD。 它旨在简单地充当通道促成因素、可在 Latte 中的该页面或 RXFB-Test 页面上完成。

    如果您在设置过程中有其他问题、敬请告知。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我仍然只测试收发器 TX。

    我尝试了5GNR 100MHz TX EVM 测试。

    在波形中、我使用 WaveformGenerator4G5G.exe 并采用 EVM 设置生成了100MHz 5G TM31 64QAM 信号、并上传至 Latte。  

    我可以通过波形看到良好的 ACLR、但不知何故、MXA 无法解码且无法显示 EVM。

    我不确定是波形文件问题还是其他问题。

    您能否向我发送用于 EVM 测试的经证实的100MHz TM31波形?  

    谢谢!

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    您能否指定使用案例的 PAR (即8dB)和接口速率? 在接口速率方面、由于您使用的是1个100MHz 载波、因此我假设为122.88MSPS

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    有关新生成的波形、请参阅下面的。 请从.xlsx 文件的 DPD-CFR 选项卡的载波配置文件(CFR 增益/峰值限制、载波配置文件)角度验证您的配置文件是否已对齐。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../NR_5F00_1C_5F00_100MHz_5F00_30khz_5F00_FDD_5F00_256QAM_5F00_122.88.txt

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    请参阅下面的系统要求/建议、具体取决于我们的验证团队:

    "虽然我们通常使用16GB RAM 进行测试、但也需要8GB+ RAM。 我们知道它适用于 Windows 7+"

    谢谢!

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    我注意到," Qt:未测试的 Windows 版本10.0检测到! "显示在我的命令窗口中。

    我在 PC 上仅拥有8GB RAM。

    我最好升级我的 RAM。

    顺便说一下、您能否向我发送100MHz Excel 波形的配置 BW 工作表?

    我想开始测试 DPD 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    该消息是正常消息、但建议升级 RAM 以获得最佳器件启动时间。

    在我提供配置 Excel 之前、您能否指定测试所需的目标 PAR? 此外、如果您要针对实际设置而不仅仅是 TX 输出测试 DPD 性能、如果您愿意、可以提供有关射频系列(即功率放大器、衰减器等)的详细信息吗? 谢谢!

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    您能解释一下目标 PAR 的含义吗?

    我不确定你的提问目的。

    我的目的是实现具有100Mhz TM11 5GNR 信号的50dB ACLR。

    为了实现50dB 的 ACLR、只允许很小的失真、我想 PA 输出信号应该具有与原始 TM1.1信号非常相似的 PAR。

    LTE TM11信号 PAR 约为9.5dB、5GNR 可以类似。

    这是我的 DPD 测试设置。

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您的提问。

    您能解释目标 PAR 的含义吗?

    目标 PAR 只是您对于自己的设置而言想要的 PAR (即、8dB 是一个典型值)。 如果您的输入 RMS 为-15dBFS (或+15dB/m)、则所选的 PAR 将有助于确定 CFR 值、以帮助在适当的位置削波信号。 这还有助于确保在调优 DPD 后的 ACLR 是最佳选择。  

    LTE TM11信号 PAR 约为9.5dB,5GNR 可以相似。

    您是否创建了一个新信号以确保考虑上述情况? 此外、如果选择9.5dB 的 PAR、CFR 增益将为5.3dB。 可通过以下 C API 对其进行更新:

    1. cafe.updateCfrOpGain ()
    2. cafe.cfrConfig()

    我还建议您查看我之前关于 CFR 配置和使用 Latte 的回答-它们也应该会有所帮助。

    我的 DPD 测试设置[/报价]

    您的系统中是否也在使用 FPGA、还是这是环回/中继器案例? 只是为了说明清楚。

    谢谢!

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    如果在 CFR 函数上使用目标 PAR、我认为8dB 也是一个很好的数字。  

    在我们的实际产品上将使用 FPGA、但在测试中、我们经常使用环回函数。

    您能否向我发送目标为8dB 的100MHz BW 信号配置文件?

    谢谢!

    -朴正恩   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、朴先生:

    感谢您的澄清。 请根据需要查看下面的配置文件。 此外、如果您有更多问题或需要帮助来帮助进行 DPD 调优和触发、请随时告知我们的团队。 我们很乐意指导您完成建议的步骤。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../Nextivity_5F00_3p5G_5F00_100M_5F00_8dB_5F00_PAR.xlsx

    Br、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Simran、

    我仍然无法使 DPD 正常工作。 ACLR 根本没有改进。

    我仍在尝试不同的设置和检查。

    我在这里有一个问题。  

    我的 EVKIT 用于 AFE7769D、该组件在 IC 中包含 DPD 功能。

    而 Latte 软件可以为 FB 路径进行 JESD 设置。

    我想。 AFE7769D 在内部计算所有 DPD 功能。  

    FB 路径的 JESD 有什么功能?  该设置是否会影响 AFE7769D 上的 DPD 功能?

    -朴正恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Simran、

    如果您有  AFE7769D evkit 培训 视频、您能与我分享吗?

    谢谢!

    -朴正恩