主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM、 AFE7769D
仍然无法使 EVKit 正常工作。
我想知道如何逐个进行设置。
LMK 默认设置如下所示、无法保存在配置文件中。
是否应使用默认设置?
- 如果我使用默认设置、是否应该在 CLKIN (J19)端口上连接1474.56Mhz? 应该是哪一级?
- 默认设置显示为外部参考。 我是否应该将 REF_CLK 从 J11上的其他外部信号发生器连接起来? 是否需要任何其他硬件设置?
如果我使用与默认设置不同的设置、
- CLK IN (J19)端口的可能频率是多少? 我可以从端口上的设备使用10MHz CLK 吗? 如果 CLK_IN (J19)端口上未连接任何元件、会发生什么情况?
- 如果使用 REF 内部、我想我不需要在 J11端口上连接任何东西。 内部 ref 是否支持所有可能的 ref_clk 频率? 有任何限制吗?