This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769EVM:AFE7769

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769, AFE7769EVM, AFE7903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1318122/afe7769evm-afe7769

器件型号:AFE7769EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769,, AFE7903

AFE7769的 Latte 存在问题。 安装 TILatteV5p2p3.exe 后、我们在"project"文件夹中看不到任何.py 文件。 主 Latte 窗口不会显示任何信息或代码。

因此、我们无法将 LatteGUI 与我们的板 AFE7769EVM 配合使用。 我向支持部门提出请求、 但他们将我们引导到这里。

如何为 AFE7769获得*。py 文件?

此致、

安德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    我附加了以下适用于 TSW14J58 FPGA 的脚本。 您拥有哪款 FPGA? 有关启动 AFE 的信息、请遵循 AFE7769用户指南。

    e2e.ti.com/.../devInit.py

    e2e.ti.com/.../setup_5F00_J58_5F00_Ajay.py

    e2e.ti.com/.../basicBringup_5F00_AFE7769D-EVM-2.6GHz_2600_3

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan:

    非常感谢。

    我们使用 AFE7769EVM+Xilinx ZCU102开发。 电路板(Soc - xczu9eg-ffvb1156-2-e)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    您能否访问 https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 并获取 TI 的 AFE7769 JESD IP 许可证? 一旦您同意并获得下载批准、我们就可以向您发送更多文档。

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan:

    我已经提出申请并获得了 IP ("我的安全资源"部分)的访问权限。

     我收到了参考设计。  

    对于 AFE7903EVM 板、LatteGUI 程序在项目文件夹中包含配置文件(*。py)。 但是对于 AFE7769、我们在安装后没有任何文件。

    安装后、AFE7769EVM 板的版本没有任何 python 文件。

    好的、我提出了一个问题、但 TI 支持部门会在此处重定向我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrii:

    感谢您的澄清。 我也在内部证实了这种情况。

    对于 ZCU102、请使用以下封装。  请注意、该 JESD204 IP 仅适用于 TI 器件。

    e2e.ti.com/.../handoff_5F00_zcu102_5F00_AFE77xx.zip

    谢谢。

    Serkan Tokgoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    Andori 描述的问题是 Latte 项目文件夹中没有启动文件和库。 非常感谢初始化和启动文件、但如果没有这些库、我们将无法执行它们。 主要问题是存在大量在启动期间进行编程的未记录的寄存器。  例如、AFE79xx 的 Latte 在 lib 文件夹中有许多.py 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    Unknown 说:
    我们有一个 AFE7769的 Latte 问题。 安装后 TILatteV5p2p3.exe

    您从何处下载5.2.3版本? 如果您能告诉我们、我们将永久解决该问题。

    对于中间解决方案、请下载并安装以下补丁。

    e2e.ti.com/.../AFE77xxLibs_5F00_V2p20.exe

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:  

    首先考虑的是 AFE7903。
    我通过 TexasInstruments 网站请求提供相关文档和参考设计。
    7903的文档和 LatteGUI 均出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中还有7903和 C_libraries 的 LatteGUI 程序。

    当我们收到 μ AFE7769ЕВМ 开发板时、我再次通过 TI TexasInstruments 网站提交了一份请求、相关文档出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中、但没有适用于 AFE7769的 LatteGUI 和库。

    因此、我在支持服务中打开了案例 CS2108959 (针对 AFE7769的 Latte GUI)、一段时间后、这个版本出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中。

    此致、
    Andrii.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan。

    非常感谢、这正是我们需要的。 电路板成功唤醒。

    一个问题:AFE7769EVM 仍然没有 iGui?  我们看到相同的错误、如下所示: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1105086/afe7769evm-not-able-to-load-igui-in-simulation-mode

    谢谢。

    奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我们将解决这些问题。

    一个问题:AFE7769EVM 仍然没有 iGui?

    AFE77xx 将 Latte 作为软件、主要基于文本/脚本(配置文件用于对器件进行编程)。 您可以在 Latte 软件中使用 GUI 选项来捕获信号等、但 iGUI 功能不能实现。

    iGUI 可在后续器件中使用。

    我们看到与此处相同的错误:

    如果您发现无法加载 iGUI 错误、您可以忽略并继续。  

    谢谢。

    Serkan