主题中讨论的其他器件:AFE7769,, AFE7903
AFE7769的 Latte 存在问题。 安装 TILatteV5p2p3.exe 后、我们在"project"文件夹中看不到任何.py 文件。 主 Latte 窗口不会显示任何信息或代码。
因此、我们无法将 LatteGUI 与我们的板 AFE7769EVM 配合使用。 我向支持部门提出请求、 但他们将我们引导到这里。
如何为 AFE7769获得*。py 文件?
此致、
安德里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AFE7769的 Latte 存在问题。 安装 TILatteV5p2p3.exe 后、我们在"project"文件夹中看不到任何.py 文件。 主 Latte 窗口不会显示任何信息或代码。
因此、我们无法将 LatteGUI 与我们的板 AFE7769EVM 配合使用。 我向支持部门提出请求、 但他们将我们引导到这里。
如何为 AFE7769获得*。py 文件?
此致、
安德里
尊敬的 Andrii:
我附加了以下适用于 TSW14J58 FPGA 的脚本。 您拥有哪款 FPGA? 有关启动 AFE 的信息、请遵循 AFE7769用户指南。
e2e.ti.com/.../setup_5F00_J58_5F00_Ajay.py
e2e.ti.com/.../basicBringup_5F00_AFE7769D-EVM-2.6GHz_2600_3
谢谢。
Serkan
尊敬的 Andrii:
您能否访问 https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 并获取 TI 的 AFE7769 JESD IP 许可证? 一旦您同意并获得下载批准、我们就可以向您发送更多文档。
谢谢。
Serkan
您好、Serkan:
我已经提出申请并获得了 IP ("我的安全资源"部分)的访问权限。
我收到了参考设计。
对于 AFE7903EVM 板、LatteGUI 程序在项目文件夹中包含配置文件(*。py)。 但是对于 AFE7769、我们在安装后没有任何文件。
安装后、AFE7769EVM 板的版本没有任何 python 文件。
好的、我提出了一个问题、但 TI 支持部门会在此处重定向我。
您好 Andrii:
感谢您的澄清。 我也在内部证实了这种情况。
对于 ZCU102、请使用以下封装。 请注意、该 JESD204 IP 仅适用于 TI 器件。
e2e.ti.com/.../handoff_5F00_zcu102_5F00_AFE77xx.zip
谢谢。
Serkan Tokgoz
尊敬的 Oleg:
Unknown 说:我们有一个 AFE7769的 Latte 问题。 安装后 TILatteV5p2p3.exe
您从何处下载5.2.3版本? 如果您能告诉我们、我们将永久解决该问题。
对于中间解决方案、请下载并安装以下补丁。
e2e.ti.com/.../AFE77xxLibs_5F00_V2p20.exe
谢谢。
Serkan
尊敬的 Serkan:
首先考虑的是 AFE7903。
我通过 TexasInstruments 网站请求提供相关文档和参考设计。
7903的文档和 LatteGUI 均出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中还有7903和 C_libraries 的 LatteGUI 程序。
当我们收到 μ AFE7769ЕВМ 开发板时、我再次通过 TI TexasInstruments 网站提交了一份请求、相关文档出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中、但没有适用于 AFE7769的 LatteGUI 和库。
因此、我在支持服务中打开了案例 CS2108959 (针对 AFE7769的 Latte GUI)、一段时间后、这个版本出现在"/myTI dashboard/My secure resources"中。


此致、
Andrii.
您好、Serkan。
非常感谢、这正是我们需要的。 电路板成功唤醒。
一个问题:AFE7769EVM 仍然没有 iGui? 我们看到相同的错误、如下所示: https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1105086/afe7769evm-not-able-to-load-igui-in-simulation-mode
谢谢。
奥列格
感谢您的澄清。 我们将解决这些问题。
一个问题:AFE7769EVM 仍然没有 iGui?
AFE77xx 将 Latte 作为软件、主要基于文本/脚本(配置文件用于对器件进行编程)。 您可以在 Latte 软件中使用 GUI 选项来捕获信号等、但 iGUI 功能不能实现。
iGUI 可在后续器件中使用。
我们看到与此处相同的错误:
如果您发现无法加载 iGUI 错误、您可以忽略并继续。
谢谢。
Serkan