This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:多芯片同步

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04828, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1299079/afe7950-multi-chip-sync

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2820

您好!

1个系统中采用48个 AFE7950后、就会有很多 FPGA。

在这种情况下、系统如何执行 AFE7950的48u 的同步?

波束形成器 IC、任何软件或任何时钟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统可配置为 FPGA 的多个阶段。 (级数取决于 FPGA 的 I/O 和性能能力)

    在 FPGA 的第一级、可将多个 AFE7950连接到具有 JESD204B I/F 的 FPGA、从而从 AFE 芯片组收集数据。

    在 FPGA 的第二级、如果 FPGA 的第一级上有许多 FPGA、第二级 FPGA 将从第一级 FPGA 收集数据。

    ...

    ...

     最后,所有的数据将被汇总到1个 MPSoC ( SOM ) FPGA 板.

    此时、所有 AFE 芯片组都应同步以实现射频端的同步处理。  

    我知道、在一个板中直接连接到 FPGA 的速度 AFE 可以使用 LMK04828进行同步(例如)。  

    但是、如果第一级 FPGA 配置为不同的板、如何在第一级 FPGA 的板之间实现同步。

    最后一点。 所有 AFE 芯片组都应同步到扫描目标、我们如何配置所有同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面的参考设计展示了如何使用 TI 时钟部件为多个 AFE 计时。 这可用作参考。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010230 

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的回复。

    在本参考设计中、LMX2820器件向 AFE7950器件提供 DCLK (8847.36MHz)、未使用 AFE7950的内部 VCO。 是这样吗?

    是否可以仅通过外部 SYSREF 信号并使用 AFE7950的内部 VCO 生成 DAC 时钟来在多个 AFE7950之间实现多芯片射频相位同步?  

    此致、
    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    在该参考设计中、AFE 使用的是8847.36MHz 的外部时钟、而内部 PLL 未使用。  

    如果您计划使用 AFE 内部 PLL、那么您仍然可以使用 SYSREF 信号同步多个 AFE。  实际上、使用 AFE Fref 满足 SYSREF 设置和保持时间要求会更容易、因为频率会更低。  

    此致、

    大卫·查帕罗