This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [RXFB] AFE7769D 评估:无法设置 GT

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1296920/gt-afe7769d-evaluation-can-not-set-up-rxfb

器件型号:AFE7769D

迪亚尔斯、

我的主要客户在测试 AFE7769D EVM。 它们遇到的一些问题如下:

 

  1. 加载配置文件"1_LUC_RX_TX_DDC-DUC_Loopback"时、培训视频中显示的图表(用红圈显示)不出现300MHz:

 

  

2.在下面的句柄列表中数字是正数是正常的吗?

3.点击 RXFB-Test 按钮时,没有信道选择标签,客户无法进行如下进一步测试:  

 

 

客户已多次重新安装 Latte GUI (AFE77XXD)、并且也安装了 HSDC、但问题仍然存在。

Windows 版本是 Windows 10专业版(版本号是22H2), CPU 是 Intel i7-8700 @3.2GHz, RAM 空间是16GB。

我 检查了笔记本电脑、 问题不会发生、因此问题可能是由软件或计算机配置引起的。  

 

您会提供修复此问题的建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    1. 加载配置文件"1_LUC_RX_TX_DDC-DUC_Loopback"时、培训视频中显示的图表(用红圈显示)不出现300MHz:

     

      

    [/报价]

    将新的配置文件加载到 Latte 时、ConfigGen 选项卡上的映像不应更新。 它仅在您尝试使用该工具创建新配置时才会更新。 具体来说、System Mode/TRX Config 选择会更新 LO 配置映像。

    Yangyang Wang 说:
    2. 以下句柄列表中的数字是正数是否正常?

    这是正常的。

    [quote userid="54158" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1296920/afe7769d-afe7769d-evaluation-at-grentech-can-not-set-up-rxfb 当点击 RXFB-Test 按钮时,没有通道选择标签,客户无法继续进行下面的进一步测试: [/quote]

    对于其余的问题、我需要客户执行以下步骤以确保无噪声安装。 这似乎是由客户在安装计算机时的计算机引起的。

    在进一步调查根本原因的同时、我们认为我们为客户找到了临时解决方案。

    1. 转至 C:\Program Files\Texas Instruments
    2. 删除 AFE77xxDLatte 文件夹
    3. 再次重新安装 AFE77xxD Latte、然后所有按钮应显示出来。 请告知我们客户是否能够解决他们的问题。

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望将 LO 调节至2300至2400MHz RF。 为此、他们可以在以下配置发生器工具中更改 LO。 然后、它们成功地看到了输出。

    在环回模式下、0dBFS 对应于 RX 输入的最大 RF 输入电平为-13dBm。 因此、在 RX 输入端放置一个0dBm 的输入可能会使 RX 饱和。

    TI 希望客户向我们发送.xlsx 文件、以便我们查看设置。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    请注意、客户拥有3.5GHz 匹配的 AFE7769D EVM 电路板。 如果客户询问除3.5G 以外的其他新频率、由于匹配网络、信号中会有反射。 这将影响其测量并降低 AFE7769D EVM 的性能。

    该板将需要一个新的匹配网络焊接用于2G 或任何其他频率类型、我们可以协助客户完成这一工作。

    谢谢。

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    感谢您发送编修。 我会在客户进一步测试其他频率时通知他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您这边给到的技术信息我们之前遇到的相应问题已解决,非常感谢,后续希望在技术层面继续支持我们的测试,这个板我们自己还有很多要学习的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weiliming

    如果您有任何其他问题、请随时打开另一个 TT! 感谢您的确认。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiliming、您好!

    我们会查看您是否需要我们来为您提供额外支持、以结束 DPD 评估。 请随时告知我们所需的任何支持。 谢谢!

    -姜