Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950EVM 主题中讨论的其他器件:LMK04828、
在 AFE7950EVM 上、连接器 J14允许将外部时钟参考输入到 LMK04828 (U27)中。 如果提供外部122.88 MHz 时钟(而不是使用内部振荡器 Y2)、是否会使用以下 Latte 脚本命令?
lmkParams.pllEn =假
lmkParams.inputClk = 122.88
lmkParams.lmkFrefClk = True #会启用 AFE FRef 信号?
lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq #currently 1.92GHz
我查看了"AFE79xx_LMK.pptx"文档、但我们不希望为生成外部 DAC/ADC 采样时钟(直接从 External_Clocking_Guide 在491.52 MHz 输入 FRef)。 感谢您的帮助。