This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:连接器 J14上外部时钟参考的 LMK 配置(Latte 脚本)

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1313222/afe7950evm-lmk-configuration-latte-scripts-for-external-clock-reference-at-connector-j14

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

在 AFE7950EVM 上、连接器 J14允许将外部时钟参考输入到 LMK04828 (U27)中。  如果提供外部122.88 MHz 时钟(而不是使用内部振荡器 Y2)、是否会使用以下 Latte 脚本命令?

lmkParams.pllEn =假

lmkParams.inputClk = 122.88

lmkParams.lmkFrefClk = True #会启用 AFE FRef 信号?

lmkParams.sysrefFreq = AFE.systemStatus.sysrefFreq #currently 1.92GHz

我查看了"AFE79xx_LMK.pptx"文档、但我们不希望为生成外部 DAC/ADC 采样时钟(直接从 External_Clocking_Guide 在491.52 MHz 输入 FRef)。  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我将关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件与您讨论此问题。

    此致、

    大卫·查帕罗