This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:失锁检测

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1310331/trf3722-loss-of-lock-detect

器件型号:TRF3722

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TRF3722IRGZR。

其 LD 引脚由软件在寄存器6中设置为锁定检测

该器件正确输出预期的频率和功率。

尽管如此、器件每250ns 报告一次短时间内的锁定丢失、并通过切换 LD 引脚再次锁定。

查看 LD 桥臂上的透明照片、每个插槽的电压为1V、每个插槽的时间为100ns。

我们尝试更改寄存器中与锁定灵敏度相关的值、但没有成功。

 

团队中的任何人能否建议问题所在?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我首先建议在 VCO 的初始配置和校准期间、将校准时钟减慢到可能的最慢时钟。 通过减慢校准时钟、VCO 控制电压将经历一个较慢的校准环路、并提高校准的稳定性。 校准点与锁定检测器相参照来检测锁定过程。

    请告知您是否可以调整以下寄存器。 我建议您  

    1.设置位24 = 0以降低灵敏度

    2.请将 bit20/19配置为00/01/10/11测试的不同组合,以查看哪一个可以消除尾端。 如果 PFD 比较的结束会给出更敏感的脉冲、那么 L/L、H/L 的使用可能会降低 PFD 比较的结束与基准的敏感性。