This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:JESD204通道设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1309511/afe7950-jesd204-lane-setting

器件型号:AFE7950

您好!

客户希望使用输入速率(1000Msps)和串行器/解串器速率(12.375Gbps)。

在表8-12中、此设置为4432。

客户是否可以将其设置为2232以仅使用2通道?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果未使用所有 TX 通道、则 可以根据需要设置"sysParams.txEnable"以禁用 未使用的通道和相应的 JESD/SERDES 通道。  

    对于客户计划使用的模式、可以将 LMFS 设置为4432、并可以禁用未使用的通道、以便仅使用4个通道中的2个通道。

    此致、

    维贾伊