This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM <->ZCU102 JESD204收发器模式帮助

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1295550/afe7444evm-afe7444evm---zcu102-jesd204-transceiver-mode-help

器件型号:AFE7444EVM

尊敬的 TI 支持部门:

有人可以帮助解决 AFE7444EVM <-> ZCU102 JESD204设置的收发器模式吗?

我们能够单独启动 DAC 和 ADC 模式、但在 DAC 输出连接到 ADC 输入的配置中(例如 IOUTA -> A_IN1)

我们看不到在 Vivado 硬件管理器中接收到正弦/OFDM 信号、

不过我们可以在频谱分析仪上确认 DAC 输出符合预期。

是否需要在 AFE GUI 中针对收发器模式设置特殊设置?

提前感谢、

佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    单独启动 ADC 时、您是否能够从信号发生器捕获外部信号? Rx 和 Tx 的 NCO 设置是什么? 如果 Rx 和 Tx 尚不相同、是否可以尝试将二者设置为相同的值?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、信号是在启动 ADC 链路时从外部发生器捕获的、这些信号在 Vivado 硬件调试器(也是 sig)中可见。 生成 频率/振幅变化被反射)。

    关于 NCO 设置、如果您参考 NCO 频率设置、它们是相同的、默认为1700MHz 或1500MHz、具体取决于所使用的频谱分析仪、但在 Rx 和 Tx 上都是相同的。

    需要注意的一点是、当 DAC 输出(IOUTA)连接到 ADC 输入(A_IN1)时、警报二极管(D3)会导通...或许有任何建议可用于从此处进行调试...?

    还有其他建议吗?

    提前感谢

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    关于报警打开的任何建议或线索?

    此外、我还尝试了测试模式(将 FPGA 板排除为信号发生器)、在该模式下、AFE 板将生成 DAC 输出的正弦信号(数字块测试图形模式)并执行相同的环回设置、

    但没有成功、警报再次打开。

    此致、

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    此警报可能表明 ADC 输入过载。 您是否可以尝试降低 ADC 的输入电平? 您还可以尝试增大 Tx 或 Rx 侧的 DSA、以降低振幅。  

    此致、

    大卫·查帕罗