器件型号:AFE7444EVM
尊敬的 TI 支持部门:
有人可以帮助解决 AFE7444EVM <-> ZCU102 JESD204设置的收发器模式吗?
我们能够单独启动 DAC 和 ADC 模式、但在 DAC 输出连接到 ADC 输入的配置中(例如 IOUTA -> A_IN1)
我们看不到在 Vivado 硬件管理器中接收到正弦/OFDM 信号、
不过我们可以在频谱分析仪上确认 DAC 输出符合预期。
是否需要在 AFE GUI 中针对收发器模式设置特殊设置?
提前感谢、
佐兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:AFE7444EVM
尊敬的 TI 支持部门:
有人可以帮助解决 AFE7444EVM <-> ZCU102 JESD204设置的收发器模式吗?
我们能够单独启动 DAC 和 ADC 模式、但在 DAC 输出连接到 ADC 输入的配置中(例如 IOUTA -> A_IN1)
我们看不到在 Vivado 硬件管理器中接收到正弦/OFDM 信号、
不过我们可以在频谱分析仪上确认 DAC 输出符合预期。
是否需要在 AFE GUI 中针对收发器模式设置特殊设置?
提前感谢、
佐兰
尊敬的 David:
是的、信号是在启动 ADC 链路时从外部发生器捕获的、这些信号在 Vivado 硬件调试器(也是 sig)中可见。 生成 频率/振幅变化被反射)。
关于 NCO 设置、如果您参考 NCO 频率设置、它们是相同的、默认为1700MHz 或1500MHz、具体取决于所使用的频谱分析仪、但在 Rx 和 Tx 上都是相同的。
需要注意的一点是、当 DAC 输出(IOUTA)连接到 ADC 输入(A_IN1)时、警报二极管(D3)会导通...或许有任何建议可用于从此处进行调试...?
还有其他建议吗?
提前感谢
佐兰