This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:后一错误消息

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1307225/afe7900evm-latter-error-message

器件型号:AFE7900EVM

您好!

   我们已修改 ZCU102的参考设计、可用于另一个 ZU+电路板。 从 Latte 编程后、出现以下错误消息:

#Executing .. AFE79xx/bringup/TI_IP_10Gbps_8Lane_ConfigLmk.py
#Start Time 2023-12-26 17:54:57.291000 
The External Sysref Frequency should be an integer factor of: 3.84MHz
2T2R1F Number: 0
Valid Configuration: True
laneRateRx: 9830.4
laneRateFb: 9830.4
laneRateTx: 9830.4
2T2R1F Number: 1
Valid Configuration: True
laneRateRx: 9830.4
laneRateFb: 9830.4
laneRateTx: 9830.4
Device Initialization for ChipVersion: 2.0
LMK Clock Divider - Device registers reset.
LMK Clock Divider - Device registers reset.
REFCLOCK is used from LMK source, ensure board connections are ok to do the same
DONOT_OPEN_Atharv_FULL - Device registers reset.
chipType: 0xa
chipId: 0x78
chipVersion: 0x20
SPIA has got control of PLL pages
PLL Pages SPI control relinquished.
Fuse farm load autoload done successful
No autload error
Fuse farm load autoload done successful
No autload error
patchSize=6677
//Patch Version = 155
//PG Version = 0
//Release Date [dd/mm/yy] = 27/11/21
SPIA has got control of PLL pages
PLL Locked
PLL Pages SPI control relinquished.
SPIA has got control of PLL pages
PLL Pages SPI control relinquished.
SPIA has got control of PLL pages
PLL Pages SPI control relinquished.
SPIA has got control of PLL pages
PLL Pages SPI control relinquished.
Sysref Read as expected
###########Device DAC JESD-RX 0 Link Status###########
CS State TX0: 0b10101010 . It is expected to be 0b10101010
FS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b01010101
Couldn't get the link up for device RX: 0; Alarms: 0x0
###################################
###########Device DAC JESD-RX 1 Link Status###########
CS State TX0: 0b10101010 . It is expected to be 0b10101010
FS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b01010101
Couldn't get the link up for device RX: 1; Alarms: 0x0
###################################
#Done executing .. AFE79xx/bringup/TI_IP_10Gbps_8Lane_ConfigLmk.py
#End Time 2023-12-26 17:56:13.144000
#Execution Time = 75.853000164 s 
#================ ERRORS:2, WARNINGS:1 ================#

JESD-RX 0链路的 CS 状态正确、但 FS 状态不正确、Rx 1链路的 CS 状态也是如此。  

此外、它还谈到了 DAC JESD 链路(即在 AFE 上接收 JESD);这是否意味着 ADC 链路正在工作?  

请帮助我们调试该问题。

 提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    此错误仅指向 DAC JESD 链路。 如果 ADC JESD 链路上出现任何错误、都必须在 FPGA 上给出。  

    此错误可能表明 SYNC 信号存在问题。 您能否确认 SYNC 信号配置为正确的格式并且在 FPGA 要求其传输的引脚上?

    此外、您能否分享对之前设计所做的更改?  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

          我已向您发送包含更改的电子邮件。  

    此致、

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我将关闭此帖子、并会通过电子邮件进行回复。

    此致、

    大卫·查帕罗