This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:与 FPGA 通信- JESD 通信信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1302136/afe7950-communication-with-fpga---jesd-communication-information

器件型号:AFE7950

尊敬的团队:

我们正在使用 FPGA、需要一些入门帮助。 如果您可以提供框架结构/K 代码任何其他材料、帮助我们了解连接板的要求、那很棒。

 

请查找 Latte 控制台上出现的错误

 

LOS Indicator for (Serdes Loss of signal) lane 0: 1

Serdes-FIFO error for lane 0: 1

LOS Indicator for (Serdes Loss of signal) lane 1: 1

Serdes-FIFO error for lane 1: 1

Comma Align Lock Lane0: False; Please check if the transmitter is sending data and eye is good.

Comma Align Lock Lane1: False; Please check if the transmitter is sending data and eye is good.

CS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b00001010

FS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b00000101

Couldn't get the link up for device RX: 0; Alarms: 0x3300

###################################

###########Device DAC JESD-RX 1 Link Status###########

Comma Align Lock Lane1: False; Please check if the transmitter is sending data and eye is good.

lane0 Errors=0b0111; Got errors: 8b/10b disparty error; 8b/10b not-in-table code error; code synchronization error;

lane1 Errors=0b0000; Got errors:

lane2 Errors=0b0000; Got errors:

lane3 Errors=0b0000; Got errors:

CS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b00001010

FS State TX0: 0b00000000 . It is expected to be 0b00000101

Couldn't get the link up for device RX: 1; Alarms: 0x700000000L

###################################

AFE Configuration Complete

#Done executing .. AFE7950/bringup/S5_OnboardClk_RX_TX_250M_10Gbps_4Lanes.py

#End Time 2023-12-11 14:51:45.469000

#Execution Time = 34.3320000172 s

#================ ERRORS:13, WARNINGS:1 ================#

 

 我们需要理解以下几点

  1. 尽管它在所有通道中都显示错误、但我们使用的是24410 LMFS。
  2. 根据我们的理解、可能还有一些额外的帧、例如0b00001010或0b00000101、在开始时需要传输这些帧?

 此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    您接收到的错误是指向一半的通道未 接收到来自 FPGA 的任何数据、LOS 错误。 您能否确认 FPGA 配置为将数据发送到 AFE 的正确通道?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    非常感谢您的回复。

    之前、我们获得了上述错误、这些错误是我们在使用 lanemux 设置进行正确配置后解决的。 但我们又遇到另一个问题、就是对齐错误、无法从 FPGA 接收环回。

    请找到我们的 FPGA 设置详细信息。

    FMC 引脚编号

    AFE 说明

    FPGA 描述

    A3、A2

    STX8

    HPC_XCVR_1_RX1

    A23、A22

    SRX7

    HPC_XCVR_1_TX1

    C7、C6

    STX7

    HPC_XCVR_1_RX0

    C3、C2

    SRX8

    HPC_XCVR_1_TX0

    时钟详细信息如下

    FMC 引脚编号

    AFE 说明

    D4、D5

    GTXCLK

    工作频率:245.76Mhz

    通道速率:9830.4MHz

    Latte 中的 JESD 配置

     FPGA 侧配置:

    • 2-4-8-1-0 (L-M-F-S-HD)

    FPGA 侧的 JESD 设置

    FPGA 侧的 JESD 内核 RX 配置

    请告知我们、是否需要其他详细信息/需要更改某些配置才能使其正常工作。

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    在配置中、如果启用了所有4个通道、则应该对 FPGA 进行编程的 LMFS 为"2-8-1-0"。 您能否尝试使用这些设置来更新 JESD 内核?

    此外、您是否能够确认您已在 FPGA 上将 ADC 和 DAC 同步引脚配置为 LVDS 并进行相应地连接?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的持续支持。

    我们已连接了 TX 和 Rx 的同步引脚、我们将更新 JESD 的配置并尽快回复您。

    此致、

    阿比谢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你的推荐!  

    我们实现了具有 LVDS 的同步 Tx 和 Rx、而 LMFS 为28810现在校准错误已得到解决、但我们将获得链路 CD 错误、因此正在接收随机数据。

    请查看下面的屏幕截图。

    此错误是 链路配置数据不匹配错误、根据 FPGA 数据 、该块还会监控 ILA 序列第二个多帧中出现的链路配置参数。 ILA 序列中的控制符号 K28.4 (/Q/)指示下一个八位位组是链路配置数据的开始。 将链路配置数据中的参数与内核的配置参数进行比较。 如果参数之间存在任何不匹配、LINK_CD_ERR 输出将置位。 如果发现不匹配、LINK_CD_ERR 断言将不会触发重新初始化请求。

    这似乎我们即将关闭这,感谢您的持续支持通过大卫让这..!

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    我认为此错误是由于 AFE 中的链路配置数据设置不正确引起的。  

    请向脚本中添加以下参数以正确设置 ILA 参数。 (请确保在 AFE.deviceBringup 之前添加这些命令)

    sysParams.jesdTxIlall=[2,2,2,2,2,2,2]

    sysParams.jesdTxIlaM=[8、8、2、8、8,2]

    此致、

    大卫·查帕罗