This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:电源核心电压0.9V TPS54824直流/直流转换器原理图设计

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1302578/trf1208-afe7950evm-schematic-design-for-power-supply-core-voltage-0-9v-tps54824-dc-dc-converter

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TPS54824

尊敬的 TI 团队:

在根据 TRF1208-AFE7950EVM 的原理图模拟电源的同时、我们能够获得 TPS54824直流/直流转换器的0.954V 电压电平

 在原理图中使用给定电路对其进行仿真的同时、Webench 结果如下所示

当电阻值为3.57K 和6.04K 时、输出电压高于建议的运行条件

请提供您的宝贵反馈。

此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    这是上述要求的后续问题、我们已检查板载电压为0.958V、超出了建议的操作条件范围。  

    您能否告诉我们、这是因为某些具体原因、还是因为我们将遵循的一些设计做法?

    此致、

    阿比谢克