Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF1208-AFE7950EVM 主题中讨论的其他器件: TPS54824
尊敬的 TI 团队:
在根据 TRF1208-AFE7950EVM 的原理图模拟电源的同时、我们能够获得 TPS54824直流/直流转换器的0.954V 电压电平

在原理图中使用给定电路对其进行仿真的同时、Webench 结果如下所示

当电阻值为3.57K 和6.04K 时、输出电压高于建议的运行条件

请提供您的宝贵反馈。
此致、
阿比谢克