This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:使用 ZinqMP PS SPI 通过 SPI_A 直接管理 AFE7950

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1295898/afe7950evm-using-zinqmp-ps-spi-to-directly-manage-afe7950-via-spi_a

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950TRF1208

您好!

我们已经创建了一个最小项目、以管理通过 FMC 连接器连接到 Xilinx ZCU102电路板的 AFE7950 SoC。

为此、我们使用了以下电路板:

 

  • TRF1208-AFE7950-EVM
  • ZCU102 (HPC1连接器)

 

我们下载了以下项目:

  • ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps
  • TI204C-IP-Release-v1.11-最新

 

由于项目 ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps 不使用 SPI 接口、我们向项目添加了 A Zynq、并且我们正在使用 SPI0 PS、该 PS 将 HPC1连接器映射的 EMIO (LVCMOS 1.8V):

 

  • Zynq. SPI_0_SCLK => FPGA 引脚 AG3 => HPC1 D11 => AFE7950.SPICLK
  • Zynq. SPI_0_MOSI => FPGA 引脚 AH3 => HPC1 D12 => AFE7950.SPISDIO
  • Zynq. SPI_0_MISO => FPGA 引脚 AJ6 => HPC1 D8 => AFE7950.SPISDO
  • Zynq. SPI_0_SS_N => FPGA 引脚 AJ5 => HPC1 D9 => AFE7950.SPISEN

 

从 TRF1208原理图中、我们注意到 SPI FMC 引脚通过未安装在电路板上的电阻器(R83、R86、R87、R88)进行连接、在 ILA 中、我们能够看到从 Zynq 到 AFE7950的 SPI 事务、SPICLK 大约为780kHz、 但由于 DNI 电阻、我们无法读取 SPI_0_MISO。

 

Question:

1) 1)我们的设置是否正确?

2) 2)连接 TRF1208-AFE7950-EVM 上的电阻器是否足以使用 AFE SPI?

3) 3)从原理图中、我们看到 SPI IF 也连接到 CPLD U13 (5M570ZT100I5N)、为什么?

4) 4)从原理图中、我们可以看到 SPI 如果也由元件 U15 (FT4232H)驱动、那么是否可能与 FMC SPI 引脚发生冲突(安装电阻器后)?

 

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子要求您对我们的支持请求作出轻柔的响应。

    注意:我们正在使用的 afe7950电路板是"AFE7950-EVM"、而不是原帖中所写的"TRF1208-AFE7950-EVM"。

    我们仍然坚持这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    为了将 SPI 连接至 FMC 连接器、需要修改以下电路板。 这些更改包括将 SPI 与 FTDI 断开、以防止 FPGA 和 FTDI 之间发生任何冲突。

    应移除 R266、R267、R268和 R274。 应安装 R88、R87、R86和 R83。

     

    对于 LMK 编程、我们没有将 LMK SPI 路由到 FMC、因此我们必须为 SPI 线路进行蓝线。 我们所做的是将 LMK_SCK 连接到 SPIACLK (R88至 R248)并将 LMK_SDIO 连接到 SPIASDIO (R87至 R249)。 对于 LMK_CS、我们用一根导线将 R242连接到开放式 FMC 引脚 D26、EVM 上 R9的开放式焊盘。

    此致、

    大卫·查帕罗