主题中讨论的其他器件:AFE7950、 TRF1208
您好!
我们已经创建了一个最小项目、以管理通过 FMC 连接器连接到 Xilinx ZCU102电路板的 AFE7950 SoC。
为此、我们使用了以下电路板:
- TRF1208-AFE7950-EVM
- ZCU102 (HPC1连接器)
我们下载了以下项目:
- ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps
- TI204C-IP-Release-v1.11-最新
由于项目 ZCU102_AFE79xx_8b10b_10Gbps 不使用 SPI 接口、我们向项目添加了 A Zynq、并且我们正在使用 SPI0 PS、该 PS 将 HPC1连接器映射的 EMIO (LVCMOS 1.8V):
- Zynq. SPI_0_SCLK => FPGA 引脚 AG3 => HPC1 D11 => AFE7950.SPICLK
- Zynq. SPI_0_MOSI => FPGA 引脚 AH3 => HPC1 D12 => AFE7950.SPISDIO
- Zynq. SPI_0_MISO => FPGA 引脚 AJ6 => HPC1 D8 => AFE7950.SPISDO
- Zynq. SPI_0_SS_N => FPGA 引脚 AJ5 => HPC1 D9 => AFE7950.SPISEN
从 TRF1208原理图中、我们注意到 SPI FMC 引脚通过未安装在电路板上的电阻器(R83、R86、R87、R88)进行连接、在 ILA 中、我们能够看到从 Zynq 到 AFE7950的 SPI 事务、SPICLK 大约为780kHz、 但由于 DNI 电阻、我们无法读取 SPI_0_MISO。
Question:
1) 1)我们的设置是否正确?
2) 2)连接 TRF1208-AFE7950-EVM 上的电阻器是否足以使用 AFE SPI?
3) 3)从原理图中、我们看到 SPI IF 也连接到 CPLD U13 (5M570ZT100I5N)、为什么?
4) 4)从原理图中、我们可以看到 SPI 如果也由元件 U15 (FT4232H)驱动、那么是否可能与 FMC SPI 引脚发生冲突(安装电阻器后)?
谢谢。此
致、