This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:AFE7769DEVM PCB 损耗数据、dk 和 df

Guru**** 2634575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1286835/afe7769devm-afe7769devm-pcb-loss-data-dk-and-df

器件型号:AFE7769DEVM

您好、TI 团队、

我看到的是 AFE7769DEVM、我想将其作为我的 PCB 设计的参考。 AFE7769DEVM  PCB 的材料是什么? 以及 PCB 的 dk 和 df 值是多少。

谢谢。
此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    它基于 FR4。 我们可以跟进堆叠信息、

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    感谢您的提问! 涉及的材料是来自 Isola 的370HR。 以下链接展开了材料规格:

    https://www.isola-group.com/wp-content/uploads/data-sheets/370hr-laminate-prepreg.pdf?t=256748982 

    如果您还有其他问题、敬请告知。 谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simran 提供重要信息。

    370HR DF=0.021、这是一个高电平、它会对布线侧的每长度损耗造成很大影响。

    对于 JESD204B、插入损耗约为4dB、如下图所示。  

    考虑到布线长度损耗、FMC 连接器损耗、我们在配合侧似乎没有太多裕度、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    在 JESD204B 方面、我们已经验证了 FPGA 和 AFE7769DEVM 的 JESD 连接、SerDes 速率为9.8Gbps。 如果您可以提供有关您的设计的更多信息、则可以帮助您更加清楚:

    • 您正在使用哪种 FPGA 进行设计、您是否有电路板设计/原理图?
    • 该设计的计划 SerDes 通道速率是多少?
    • 基于 AFE7769DEVM 设计的 FPGA 和电路板上的预期串行器/解串器布线长度是多少? 此外、您计划将布线布置在哪一层?

    谢谢!

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simran:

    • 您正在使用哪种 FPGA 进行设计、您是否有电路板设计/原理图?

    英特尔 Agilex 5

    • 该设计的计划 SerDes 通道速率是多少?

    根据 JESD204B 规范、12.5Gbps 和 JESD204C、寻求高达28Gbps 的

    • 基于 AFE7769DEVM 设计的 FPGA 和电路板上的预期串行器/解串器布线长度是多少? 此外、您计划将布线布置在哪一层?

    从 FPGA 到达 FMC 连接器的4.5英寸。 M4材料的第7层 L14。

    谢谢。
    此致、
    阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    感谢您提供的信息。  对于信号完整性是重中之重的设计、我们使用 Panasonic Megtron 6 R-5775K 和 R-5670K 构建了我们的硬件。  

    此致、

    西姆兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    Panasonic Megtron 6在 Isola 的370HR 状态下更有意义。  

    我有 EVM .brd 文件并且有 PCB 材料、现在可以计算损耗。

    谢谢。
    此致、
    阿尔德