This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1277525/cc1110-cc1111-cc1110

器件型号:CC1110-CC1111

您好!  

我们正在使用器件型号 CC1110。 当 无线电运行模式时、RX 或 TX 是开关、我们需要一段时间才能解决封装丢失的问题。

发生故障率约为4/10。 我们无法确定是否可以为全板通信降低此故障率。  

为 Tx 和 Rx 设置 DMA 通道。

此致-

桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您能否更详细地解释一下您看到的问题? 目前、您只有1个器件在传输、1个接收、还是一个具有多个器件在传输的网络? " Rx 或 TX 均为开关"这句话是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们会同时使用多个器件、应用程序会尝试与特定器件通信。 在这种情况下、我们面临故障情况。

    6个器件器件3处于 Tx 状态、3个处于 Rx 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有3个 Tx 器件、是否可能有超过1个器件同时传输并导致数据包损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用程序需要多个 通信渠道,请建议,我们将如何减少这种破坏...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您是否初次尝试仅使用一个发送器和一个接收器来验证数据包是否不会丢失?

    为了避免存在多个发送器时的数据包冲突、可以使用器件的载波检测功能在开始传输之前首先检查通道是否繁忙。 您可以在数据表第13.10节中找到有关 CS 的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查、

    MARCSTATE  XREG( 0xDF3B ) /* 主无线电控制状态  

    while (MARCSTATE!= 0x0D);   //等待 RX 模式

    while (MARCSTATE!= 0x01);        //等待空闲  

    但我们无法确定、我们可以在哪里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您是否仅先尝试使用1个发送器和1个接收器来查看数据包是否仍然丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经尝试过了。 它使用单个 Tx 和 Rx 即可正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有多个 Rx &Tx 的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您是否使用载波侦听(CS)功能进行了调查、现在您已确认单个 TX/RX 对可按预期工作? 如 Diego 所链接的所示、更多详细信息可在 第13.10节  的  CC1100-CC1111数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs033 

    此致、

    扎克