您好!
我们正在使用器件型号 CC1110。 当 无线电运行模式时、RX 或 TX 是开关、我们需要一段时间才能解决封装丢失的问题。
发生故障率约为4/10。 我们无法确定是否可以为全板通信降低此故障率。
为 Tx 和 Rx 设置 DMA 通道。
此致-
桑贾伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用器件型号 CC1110。 当 无线电运行模式时、RX 或 TX 是开关、我们需要一段时间才能解决封装丢失的问题。
发生故障率约为4/10。 我们无法确定是否可以为全板通信降低此故障率。
为 Tx 和 Rx 设置 DMA 通道。
此致-
桑贾伊
尊敬的 Sanjay:
您是否使用载波侦听(CS)功能进行了调查、现在您已确认单个 TX/RX 对可按预期工作? 如 Diego 所链接的所示、更多详细信息可在 第13.10节 的 CC1100-CC1111数据表: https://www.ti.com/lit/swrs033
此致、
扎克