This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:TX 输出不工作

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1273548/afe7900-tx-output-not-working

器件型号:AFE7900

您好!

我已将 AFE7900配置为 24410模式、能够在 RX 通道上接收数据。

我将在245.76MHz 采样频率上发送一个60kHz 的音调、并且能够在  

汇编器[63:0]总线、但不在频谱分析仪中。

有什么建议吗?

--

此致

维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在 AFE 启动期间、您是否收到任何 JESD 错误? 您是否还可以验证 TXTDD GPIO 引脚是否设置正确或覆盖 TXTDD 引脚?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../afe_5F00_config_5F00_log_5F00_DAC.txtHiDavid,

    在启动期间、我没有收到任何 JESD 错误。

    ############################## GPIO ##############################

    sysParams.gpioMapping ={

    'H8':'ADC_SYNC0'、

    'H7':'ADC_SYNC1'、

    'N8':'ADC_SYNC2'、

    'N7':'ADC_SYNC3'、

    'h9':'DAC_SYNC0'、

    'G9':'DAC_SYNC1'、

    'n9':'DAC_SYNC2'、

    'P9':'DAC_SYNC3'、

    'P14':'GLOBAL_PDN'、

    'K14':'FBABTDD'、

    'R6':'FBCDTDD'、

    'H15':['TXATDD'、'TXBTDD']、

    'V5':['TXCTDD'、'TXDTDD']、

    'E7':['RXATDD'、'RXBTDD']、

    'R15':['RXCTDD'、'RXDTDD']}

     

    我甚至尝试了 https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1175501/afe7900-adc-jes204-link-problems?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=afe7900# 

    "1-使用外部时钟时、没有用于检查时钟是否存在的寄存器。 要尝试将 DAC 设置为恒定测试模式。 这将意味着 DAC 将仅输出 NCO 频率、而无需来自 FPGA 的数据。 如果存在输出、那么我们就知道时钟正到达 AFE。 若要将 DAC 置于该模式、您可以在 Latte 中使用以下命令:

    对于 I in [0、1]:
       对于 j in [0,1]:
         AFE.JESD.DACJESD[I].dacJesdConstantTestPatternValue (1,j,016384,0)# enable,channelNum,bandNum,ival,Qval

    TXTTD1和 TXTDD2引脚被设为"高电平"。

    在频谱分析仪的 TX 端口上仍然没有输出。

    附加的日志

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在您的日志文件中、我注意到存在读检查错误。 您能否共享您正在使用的 spidwrites 文件、以便我们可以看到您遇到的确切错误?

    由于 ADC 链路已接通、因此我不认为该问题与时钟有关。 其中一件事是探测并验证 TXTDD 引脚是否为"高电平"、以尽可能靠近 AFE。 如果 TXTDD 设置不正确、即使使用常量测试模式、也不会看到任何 TX 的输出。  

    要测试 TDD 引脚是否有问题、您也可以使用下面的 SPI 写入通过 SPI 覆盖 TDD 引脚。 应将这些写入添加到启动脚本的末尾。  

    	dev_spi_write(0x15,0x80);
    	dev_spi_write(0xec,0x1);
    	dev_spi_write(0xf4,0x1);
    	dev_spi_write(0xe4,0x1);
    	dev_spi_write(0xed,0xf);
    	dev_spi_write(0xf5,0x0);
    	dev_spi_write(0xe5,0xf);
    	dev_spi_write(0x15,00);

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    任何有 spidwrite 轮询错误的更新

    我给您连接 TXA 模拟路径、所需的射频频率<1GHz 是这样的正确

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经尝试使用 SPI 启用 txtdd 引脚、仍然无法使 TX 输出。

    有没有任何更新、或任何我可以尝试的东西?

    正在等待您的回复

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    用于解决此问题的任何更新

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    应该检查的一点是、TXAM 和 TXAP 都偏置到1.8V。 您能否同时探测 R418和 R423以确认您看到1.8V?

    另一个可以检查的地方是、当您将 TX TDD 引脚的状态从1更改为0时、您是否看到 AFE 电流消耗下降?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将获取有关电阻器的以下读数。

    R418 - 1.795V
    R423 - 1.795V

    我们观察到、当我们将 TX TDD 引脚的状态从1更改为0时、总电路板(PCB)电流值存在170mA 差异

    TX TDD 状态"1"  
    1.114安

    TX TDD 状态"0"  
    0.954A

    为了隔离电路板(PCB)问题、我们将尝试多检查一个 PCB、由于需要组装 PCB、这可能需要一些时间。

    同时、请告知我们是否可以读取或写入一些寄存器、以便我们可以确保不会出现配置问题。  

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    只是想知道关于这个问题的任何更新。

    需要解决这个问题、因为我们无法选择射频收发器。

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已请求 TI 获取最新的安全文件夹、我至今没有收到任何回复。

    请通过邮件联系、我可以分享 AFE 部分原理图。

    将检查并更新上述 spidwrite 配置文件

    --

    此致

    维韦克五世  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     从上面的配置文件中、我无法在240MHz LO 获得 TXB 的任何输出。

    如果 我的结论是配置不是问题的话。 这可能 是与硬件/原理图设计相关的问题。

    请告诉我。

    e2e.ti.com/.../afe_5F00_spi_5F00_log_5F00_30_5F00_ti.txt

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    问题与配置无关、因为我们已在工作台上测试了此确切配置、没有看到问题。 最好检查原理图、以查看电路板上是否有任何元件可能导致问题。  

    我已向您发送了一封电子邮件、请求获得原理图的 AFE 部分。  

    此外、您是否能够在靠近 DAC 输出引脚的位置进行探测、以查看是否可以获得输出?  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经通过电子邮件向您分享了 AFE 部分原理图。  

    您能否关闭此问题以便我继续进行我的设计。

    --

    此致

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    关闭此帖子、我们将通过电子邮件再次联系您。

    此致、

    大卫·查帕罗