This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:jesd204环回模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1286081/afe7950evm-jesd204-loopback-mode

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、、 AFE7950

您好

我们计划购买和测试 afe7950evm 和 TSW14j58EVM、并在将来将它们用于与 Xilinx EVM 相关的应用。

我购买了 afe7950evm 来与 Xilinx EVM 连接使用。

首先、我们将尝试使用 afe7950evm 的 jesd204B 环回模式提取参数。

我在 PPT 文档"JESD 环回模式下的 AFE7950EVM"下操作、但第6页"第3步"上出现了错误。

作为参考、该工具版本为2.0.5。
Lattle 框架版本为5.7.2。


提前感谢您的回复。

#====

#正在执行.. AFE7950/bringup/ JESDLoopback.py

#开始时间2023年10月30日14:17:03.834000

外部 Sysref 频率应为以下的整数因子:5.12MHz

2T2R1F 编号:0

有效配置:true

laneRateRx:9830.4

laneRateFb:9830.4

laneRateTx:9830.4

2T2R1F 编号:1

有效配置:true

laneRateRx:9830.4

laneRateFb:9830.4

laneRateTx:9830.4

LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。

LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。

REFclock 来自 LMK 源、请确保电路板连接正常、以执行相同的操作

已配置 LMK 和 FPGA。

donot_open_Atharv_full -器件寄存器复位。

芯片类型:0x0

芯片 ID:0x0

芯片版本:0x11

AFE 复位完成

SPIA 无法控制 PLL 页面

保险丝组负载自动加载完成未变为高电平。 检查是否存在输入时钟。

保险丝组负载自动加载完成未变为高电平。 检查是否存在输入时钟。

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:1

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:2

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:3

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:4

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:5

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:6

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:7

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:8

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:9

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:10

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:11

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:12

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:13

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:14

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:15

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:16

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:17

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:18

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:19

等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:20

等待 MACRO_READY 位变为高电平失败

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:1

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:2

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:3

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:4

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:5

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:6

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:7

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:8

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:9

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:10

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:11

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:12

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:13

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:14

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:15

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:16

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:17

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:18

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:19

等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:20

等待 MACRO_DONE 位变为高电平失败

//固件版本= 0

// PG 版本= 0

//发布日期[dd/mm/yy]= 0/0/0

MCU 未激活

#Error:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生

#"AFE7950/bringup/JESDLoopback.py"、第117行、

#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中

# a=func(*args,**kwargs)

#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibrary\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第270行、位于 deviceBringup 中。

# self.macro getFwVersion ()

#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中

# a=func(*args,**kwargs)

#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\mMacroLib.py"、第395行、在 getFwVersion 中

#提升

#类型错误:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生

#

#

#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ JESDLoopback.py

结束时间2023年10月30日14:18:44.517000

#执行时间= 100.6829999849 s

#==================== 错误:7,警告:1=================== #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konju:

    该错误指向可能导致的电源问题。 您能否确认 AFE 的电源设置为5V、电流限制为5A? 此外、电源正常 LED D5-D8的状态如何?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定不好感谢你的评分

    我按照 h/w 初始化过程进行了检查、如下所示。

    硬件设置过程。
    1) 1)电源设置(J18:5.3V、最大值4A)
    2) D9 LED‘打开'正常
    3)电流-650mA )= 630mA 正常
    4) USB- Mini-B (J19)、USB PWR LED (D10)"ON"(红色)正常
    5) D5 (1.8V) D6 (1.2V) D7 (0.9) D9 (3.3 lmk)"导通"正常

    还有其他需要检查的东西吗?

    非常感谢您提供的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫·查帕罗。

    根据您的建议、此问题已经得到解决。
    提供的直流电缆出现问题。
    我使用了一根较粗的电缆、并在没有降低电压的情况下配置了它、它正常工作。

    感谢你的帮助。