主题中讨论的其他器件:TSW14J58EVM、、 AFE7950
您好
我们计划购买和测试 afe7950evm 和 TSW14j58EVM、并在将来将它们用于与 Xilinx EVM 相关的应用。
我购买了 afe7950evm 来与 Xilinx EVM 连接使用。
首先、我们将尝试使用 afe7950evm 的 jesd204B 环回模式提取参数。
我在 PPT 文档"JESD 环回模式下的 AFE7950EVM"下操作、但第6页"第3步"上出现了错误。
作为参考、该工具版本为2.0.5。
Lattle 框架版本为5.7.2。
提前感谢您的回复。


#====
#正在执行.. AFE7950/bringup/ JESDLoopback.py
#开始时间2023年10月30日14:17:03.834000
外部 Sysref 频率应为以下的整数因子:5.12MHz
2T2R1F 编号:0
有效配置:true
laneRateRx:9830.4
laneRateFb:9830.4
laneRateTx:9830.4
2T2R1F 编号:1
有效配置:true
laneRateRx:9830.4
laneRateFb:9830.4
laneRateTx:9830.4
LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。
LMK 时钟分频器-器件寄存器复位。
REFclock 来自 LMK 源、请确保电路板连接正常、以执行相同的操作
已配置 LMK 和 FPGA。
donot_open_Atharv_full -器件寄存器复位。
芯片类型:0x0
芯片 ID:0x0
芯片版本:0x11
AFE 复位完成
SPIA 无法控制 PLL 页面
保险丝组负载自动加载完成未变为高电平。 检查是否存在输入时钟。
保险丝组负载自动加载完成未变为高电平。 检查是否存在输入时钟。
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:1
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:2
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:3
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:4
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:5
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:6
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:7
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:8
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:9
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:10
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:11
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:12
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:13
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:14
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:15
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:16
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:17
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:18
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:19
等待 MACRO_READY 位变为高电平、计数:20
等待 MACRO_READY 位变为高电平失败
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:1
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:2
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:3
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:4
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:5
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:6
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:7
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:8
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:9
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:10
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:11
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:12
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:13
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:14
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:15
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:16
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:17
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:18
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:19
等待 MACRO_DONE 位变为高电平、计数:20
等待 MACRO_DONE 位变为高电平失败
//固件版本= 0
// PG 版本= 0
//发布日期[dd/mm/yy]= 0/0/0
MCU 未激活
#Error:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生
#"AFE7950/bringup/JESDLoopback.py"、第117行、
#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中
# a=func(*args,**kwargs)
#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibrary\\AFE79xxLibraryPG1p0\mAfeLibrary.py"、第270行、位于 deviceBringup 中。
# self.macro getFwVersion ()
#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\\resourceFiles\mFuncDecorator.py"、第88行、位于 inDecorator 中
# a=func(*args,**kwargs)
#文件"C:\Program Files\Texas Instruments\Afe79xxLatte\lib\\AFE79xxLibraries\\AFE79xxLibraryPG1p0\mMacroLib.py"、第395行、在 getFwVersion 中
#提升
#类型错误:异常必须是旧式类或从 BaseException 而不是 NoneType 派生
#
#
#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ JESDLoopback.py
结束时间2023年10月30日14:18:44.517000
#执行时间= 100.6829999849 s
#==================== 错误:7,警告:1=================== #