This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:关于 AFE7950 REFCLK

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1283676/afe7950-about-afe7950-refclk

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、

     我使用的是定制电路板(AFE7950+LMK04828)。 参考时钟的硬件设计与 EVM 相同。  执行 JESD 环回时、我的电路板发生故障、因为 JESD 的 PLL 已解锁。 警报:: "SerDes AB PLL Loss of Lock"(串行器/解串器 AB PLL 锁定丢失 )。   然后、你们的团队建议我使用一个示波器来测量 基 准时钟。

    :是参考时钟 Δ Σ 图

    

       

     AFE 的参考时钟使用 LMK04828的 DCLKOUT2。   TICS 软件配置如下图所示:  频率为491.52Mhz、时钟输出模式为 HSDS 10mA

   我使用了示波器来测量 R17和 R18,处的电阻。这里是我使用示波器测得的图像:

测量结果的频率正确、但我认为振幅很低。  振幅与 LMK 手册相比有显著差异。  手册显示它是980mv ,但我测量它是220mV 左右。

您能否帮助我检查我的 TICS 软件配置是否错误、或者示波器测量方法是否错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想问一下是否有任何进展吗? 谢谢你。

    此致、

    李雅克