This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:I/O 引脚连接到 FPGA

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1281056/afe7950-i-o-pin-connections-to-fpga

器件型号:AFE7950

您好!

我的客户希望详细了解 AFE7950和 FPGA 之间的连接。
数据表中的表6-1除外。 引脚功能、是否提供了更详细的引脚说明?
他们特别想知道如何将 I/O 引脚连接到 FPGA。

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:  

    我们建议查看在 EVM 上建立的连接、作为所需 I/O 引脚的基准。  

    我还在下面列出了所需的 I/O 连接:

    • STx/SRX 通道(SERDES 通道)
      • 所需的通道数将基于 LMFS。
    • SPIA
      • SPIA 是默认连接的唯一 SPI 端口、将用于启动 AFE。
      • SPIB1&2是可选的、可在器件配置后使用。
    • Rx / Tx 同步  
      • 仅在使用8b10b 编码时才需要。
      • 两个同步均可配置为 LVDS 或 CMOS。  
    • AFE 复位  
    • 其他 GPIO 是可选的、您可以根据配置要求连接任意数量的 GPIO。  
    • 请注意、他们仍应阅读所有引脚的引脚说明、因为为使 AFE 正常工作、必须正确设置某些引脚。  
      • 例如、必须正确设置 JTAG 和 BIST0/1引脚才能使 AFE 正常运行。

    此致、

    大卫·查帕罗